This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:Sallen-Key 滤波器和电平转换器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051184/opa333-sallen-key-filter-and-level-shifter

器件型号:OPA333

早上好、

我有一个电流传感器芯片(ACHS-7123)、可在-30A 时提供0.5V 电压、在0A 时提供2.5V 电压、在+30A 时提供4.5V 电压。

我只有正电流。

我的 ADC (ADS1015ID)的电压范围为0-4V。

我想构建一个电平转换器、以在0A 时获得~0V、在30A 时获得~4V、从而尽可能好地使用 ADC 范围。

对信号进行一些滤波也是一个好主意。

在这里、我的解决方案:

e2e.ti.com/.../I_5F00_Sensor-Signal-Conditioning.TSCe2e.ti.com/.../0118.I_5F00_Sensor-Signal-Conditioning.TSC

这会带来很好的结果、但可能有更好的解决方案。

而且:我必须使用这些芯片、因为原始设计使用了它们、我们有库存。

此致

Gerhard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerhard、您好!

    明智之举继续使用您拥有库存的运算放大器器件! 目前、许多 IC 供应不足。 此外、如果您需要低功耗、极低的失调电压和漂移以及轨到轨输入和输出、OPA333很难被打败。

    我对您的设计进行了一些仿真、它似乎 满足 ADC 输入所需的0V 至4V 输出范围、并提供低通滤波器功能。 我不确定我们可以使用多简单的电路。 如果你还需要做些什么的话,我们可以重新考虑,但我认为你很高兴去!

    请注意、对于 Sallen-Key 低通滤波器、振幅与频率仿真中看到的振幅回滚是正常的。 当运算放大 器开始以更高的频率耗尽开环增益时、输出开环输出阻抗(Zo)会随频率增加、并且部分受所选 R 和 C 值的影响时、会发生这种情况。 根据仿真、最终衰减优于-40dB、并且在较高频率下不小于-20dB。 多反馈(MFB)拓扑的效果较小、但采用反相配置。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程