This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA284:技术问题

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: INA284, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051100/ina284-technical-issues

器件型号:INA284
主题中讨论的其他器件: INA190

大家好、

当收集电压时、该芯片是否会从主电路转移部分电流?因为我的主电流非常小、mA 电平。

我要测量的电流非常小、因此我想通过放大电压来测量它、但我恐怕它会分流并影响测量。

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    INA284的输入偏置电流典型值为25uA、几乎肯定会影响测量。

    如果您不需要高电压功能、请查看 INA190。 该器件可承受高达40V 的共模输入、而输入偏置电流仅为几 nA。   

    此致、Guang