This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:拧紧在一起的适当扭矩

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049994/opa541-appropriate-torque-for-tightening-together

器件型号:OPA541
主题中讨论的其他器件:OPA549

您好、E2E、

我们的客户计划将散热器连接到 OPA541AP 的背面和正面以实现散热。
请告诉我拧紧在一起的适当扭矩是多少?

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    OPA541AP 11引脚 TO-220 kV 封装需要正确拧紧至散热器、 OPA549 TO-220中的以下指令将适用、它具有与 OPA541AP 相同的封装。  

    7875.OPA549安装 Recommendations.pdf

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我的解释不充分。
    请参阅随附的。
    我想知道该器件可接受的压力时刻。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    根据扭矩说明、80 N-cm 扭矩标记为蓝色的螺钉可用于将散热片与背面散热器建立热粘合。  

    如果您想固定下图所示的附加安装螺钉、我建议根据 OPA541的 To-220热接触区域(散热器背面)进行以下计算。  

    OPA541的压片面积约为3.574cm^2。 假设施加的80 N-cm 均匀地施加在 OPA541的散热片上-->每个单元面积施加的扭矩约为80 N-cm/3.574 = 22.38 N/cm。  

    如果您以 cm^2为单位计算杆的接触面积、并乘以22.3 N/cm、则应在每个螺钉上获得以红色标记的最大施加扭矩。  

    我的担忧如下。 散热主要发生在 TO-220凸片的背面。 在到541前面的铜棒将散发一些热量。 此外、通过应用上述计算得出的扭矩值、可能会使铜棒稍微弯曲、并在 OPA541的正面形成弓形拱形(我也不知道铜棒有多厚)。  因此、您可能需要相应地考虑施加的扭矩。  

    我会在 OPA541上使用1/3到1/2的22.3N/cm *铜棒接触面积、并相应地调整施加的扭矩。 此外,您可能需要在铜棒下方插入一个薄的导热材料(例如高导热垫圈或热膏等),并在两个接合面(封装环氧树脂成型顶部表面和铜棒)之间形成一个完整的表面接触。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件封装能否承受该应力?
    是否会损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    是否会损坏?

    可能。 如果使用铜横梁作为固定放置位置并从 TO-220封装中散发热量、则可能是正常的。 这就是为什么我建议减小扭矩额定值并相应地增加它的原因。 环氧树脂成型上的压缩力未在任何地方指定、在应用中未以这种方式使用或拧紧。  

    环氧树脂成型材料上的中等压缩力是可以接受的。 但铜横梁的用途是从 TO-220封装的表面散发额外的热量。 不建议用大的力拧紧。

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以重新打开此主题。  

    最棒的

    Raymond