This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA196:有关差分运算放大器配置电阻器选择的问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA196, ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050622/opa196-question-regarding-choice-of-resistors-for-differential-op-amp-configuration

器件型号:OPA196
主题中讨论的其他器件: ALP

大家好、我设计了一个电路、该电路使用说明中给出的运算放大器获取霍尔的输出并放大输出。 但是、我发现输出电压低于我预期的值。 我将在下面提供更多详细信息。

我使用的霍尔传感器具有0-0.6V 的差分输出、因此我在差分配置中使用该运算放大器来获得0-10V 的输出。 因此、需要~16.67V/V 的增益 我选择的电阻值为47欧姆和866欧姆。 它们都经过测试、非常接近其公布的价值。 我想知道、我是否期望一些负载效应、因为我的电阻值太小? 如果是、您建议使用什么电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您发帖。 您可以附上原理图吗? 您还可以使用我们的 TINA SPICE 仿真器工具来构建此原理图。 我随附了一个 OPA196文件、您可以根据自己的电路规格进行编辑。  

    TINA 仿真器下载: https://www.ti.com/tool/TINA-TI 

    OPA196模型:已连接

    e2e.ti.com/.../OPA196.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我目前只能提供屏幕截图。 我希望这是足够的。 请忽略右下角。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、William、

    您提到增益有点偏离预期。 您能不能让我们了解您看到的增益误差级别? 它是在整个输出电压范围内发生、还是恰好在 输出范围的末端附近发生? 霍尔效应传感器输入的是交流信号还是直流电平?  如果您有增益设置电阻器的测量值、我们可以了解电阻器容差会导致什么增益误差。  

    我 确实认为、您在霍尔效应传感器电路中选择在 OPA196周围使用的电阻值非常低。  尤其是 U5周围的 R4、787欧姆和 R3、47欧姆电阻 器、这些电阻器可能参与 U1霍尔效应传感器的 Vref 引脚的灌电流/拉电流。 如果 U5输出摆幅为10V、并且 Vref 引脚确实进行灌/拉电流、则电流可能会限制 OPA196输出 摆幅范围。 快速检查一下具体情况是将 R4和 R3电阻器增加10倍、甚至将 R1 - R5增加10倍、看看增益误差会发生什么情况。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我期望的增益为~16.8V/V、但我看到的增益约为13V/V 在整个范围内、输出看起来仍然是线性的、但增益要低得多。

    霍尔传感器正在接收直流信号并具有直流输出。

    我使用的电阻器具有1%的容差、因此它们非常接近应达到的值。 我必须增加 RV1、以便当霍尔传感器没有电流流流过时、运算放大器的输出将为零。 但是、对于我拥有的实际电阻器值、RV1不必增加到我将其增加到(~59欧姆)的程度。

    谢谢、

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    输出 在整个范围内保持线性这一事实很好地表明 OPA196的运行正常。  

    因此、RV1与 R5一起建立一个分压器、 此分压器影响被施加到 U5引脚3输入上的 U1传感器输出电平。 我假设您正在测量 U5的引脚3输入和引脚1输出上的电压? 然后、根据以下公式计算增益:

    Vo (引脚1)= V (引脚3)(1 + R4/R3)

    如果您偶然未考虑分压器的增益(< 1V/V)、则总增益将关闭。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    很抱歉、我有点困惑。 我将通过获取运算放大器的 Vo/Vin 来测量增益。 我看到您在分压器分析中所说的内容,但我并不一定会看到它与差分放大器的理想增益(Vo =(Vout、sens - Vref)* R4/R3)有何不同。

    最棒的

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我们可能会考虑相同的问题、但会 以不同的方式进行解释。 我看到 U5 Vout 的方式是:

    Vout (U5)= Verf (U1) (-R4/R3)+ Vout (U1) [R5/(R5+RV1)][1+(R4/R3)]

    由于 RV1是可调的、因此除了 RV1 = R3时、通过两个输入路径的增益可能有所不同。

    你同意吗?

    Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我完全同意你所说的话。 我只是想奇怪的是、当其他电阻器精确时、我不得不改变 RV1。 如果您插入电阻器的激励值、则 RV1应为47.9。 焊接不良可能会导致误差。 我确实注意到、当我将 RV1调整到应该是的位置时、增益相当准确、但输出不会在应该是的时候为零。

    无论以何种速率、您认为小电阻器会导致问题、因为运算放大器的输出阻抗为700欧姆(如果我读数正确)? 我认为输出阻抗的值与我的电阻器类似、它对我的总电阻产生了重大影响。

    最棒的

    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    您已经注意到的 OPA196电气特性表列出了开环输出阻抗 Zo、在1MHz 时为700欧姆。  图19、典型特性曲线部分中的开环输出阻抗与频率间的关系图显示、在 OPA196的大部分频率范围内、Zo 更接近1500欧姆、但这确实不 是问题。 这是因为闭环 Zo 将比演示的低得多。 Zo 对于交流性能和稳定性分析非常重要。 这就是数据表中包含该图的原因、也是我们的运算放大器仿真模型中内置了 Zo 的原因。

    我要指定 Zcl 的闭环输出阻抗 与开环增益(AOL)和在所需频率处经过调整的闭环增益直接相关。 闭环增益(ACL)是 由所选反馈和输入电阻器确定的噪声增益(1 + RF/Ri)。  另一个重要的增益项是环路增益(ALP)、它是 AOL 和 ACL 之间的差异。 然后、可以通过来近似计算闭环输出阻抗、Zcl = Zo / ALP。

    例如、使用1kHz 的频率 时、OPA196 Aol 大约为70dB (3162V/V)、 如数据表图2所示。  图19中的 ZO 约为1500欧姆。 在本示例中、我们将使用17V/V (24.6db)的闭环噪声增益。 然后可以计算 Zo:

    ALP = AOL - ACL = 70dB - 24.6dB = 45.4dB (186V/V)

    Zcl = Zo / ALP = 1500欧姆/ 186 V/V = 8.0欧姆

    因此、闭环输出阻抗(Zcl)明显低于开环输出阻抗(Zo)。

    我会尝试将电阻器增加10倍、看看您会得到什么结果。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到 Tom 的注释中、您在增益方面得到的正是您应该看到的内容-请参阅下面的内容。

    我认为误差是因为您的基准驱动器具有偏移(例如、1mV -请参阅左侧的下方) 、或者 由于布线电阻不匹配(例如、12 Ω-请参阅右侧的下方)。  当然、使用小电阻器给 TOM 点添加了每个差分放大器桥臂中的电流、从而夸大了问题。

    仅仅是由于增益的变化放大了偏移、增益的变化才会改变输出。 但 您不应执行此偏移、必须校准输出。

    我相信您从未告诉过我们您实际看到的偏移量。