This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流感应放大器

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA240, INA228, INA229

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050918/current-sensing-amplifier

主题中讨论的其他器件:INA190INA240INA228INA229

大家好、我一直跟你的同事在一起、他将我转接给你、请检查所附的链接、我正在寻找电流感应放大器、也许你可以将我重定向到正确的选项、我认为我需要高侧感应选项、我有6节电池 (每节1.2V)对于每3节串联电池、另一节电池也以相同的方式连接、最后、我有一个并联连接、将为产品提供电源(4.6-5V)。 该产品的最大电流可达到900mA、最小电流为50mA。 因此、将分流电阻器和二极管与前3节串联的电池串联、并使用原型放大器检查此时的电流。 其他3节电池也是如此、当2个串联电压轨以并联方式连接时也是如此、因此我认为我需要3个放大器。 您是否有适合这种情况的推荐放大器?

(+) BQ35100:BQ35100 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    我们的大多数产品应该能够处理此应用、因此这归结为精度需求和功能集:

    -您需要模拟输出还是首选数字输出? 请注意、借助我们的数字器件、您还可以执行功率监控、库仑计数等测量。  

    -在测量过程中、您在这里需要多高的精度?

    -您是否需要任何集成功能、例如用于 OCP 的集成比较器等?

    我建议查看下列模拟和数字方法器件。 如果这两个问题都没有达到目标、我的上述问题的一些附加背景将会有所帮助。

    模拟:INA240或 INA190

    数字:INA228或 INA229 (分别为 I2C 和 SPI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、

    感谢您的回复、请在下面查看我的回答:

    -您需要模拟输出还是首选数字输出? 请注意、借助我们的数字器件、您还可以执行功率监控、库仑计数等测量。  :

     答案:放大器输出将连接到 NI USB-6008/6009总线供电的多功能 DAQ USB 设备、因此我认为输出是模拟的。

    -在测量过程中、您在这里需要多高的精度?

    回答:寻找具有可接受容差水平的准确结果。  

    -您是否需要任何集成功能、例如用于 OCP 的集成比较器等?

    回答:不、只需使用即可获取电流读数。

    有关分流电阻器值的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    基于上述内容、我将查看我在第一个帖子中提到的模拟输出器件:INA190和 INA240。  

    分流器的选择将基于您在功率和信号完整性之间进行的优化。 鉴于此处电流负载的性质较小、我可能建议在此处最大限度地增大分流器以实现最佳情况性能。 例如、使用 INA240的 A1型号时、分流器的选择是  

    RSHUNT、max = VOUT、max/(Iload、max*增益)=(5V-0.2V)/(900mA*20V/V)= 267mΩ μ A

    因此、对于标准值、我会选择一个类似于250mΩ Ω 的分流器。 使用250mΩ Ω 分流器时、来自产品页面上计算器工具的 INA240的性能如下所示:

    对于5V 的共模电压、iNA240应在整个测量范围内提供小于0.5%的总误差测量。 请记住、这不会考虑任何外部误差源、例如分流容差。  

    最坏情况下分流器的功耗为(900mA)^2*2 250mΩ= 203mW。 您始终可以降低分流电阻值以降低功耗、但代价是会产生误差。