This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300B-Q1:AMC1300B 作为电压测量电路的增益计算

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050979/amc1300b-q1-gain-calculation-for-amc1300b-as-voltage-measurement-circuit

器件型号:AMC1300B-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1300

您好!

 

将 AMC1300B 用作隔离式电压测量电路、使用额外的 R3'=R3来补偿偏置电流时、正确的增益计算是什么、如 AMC1306数据表的这个片段所示?

 我们一直在使用 Vo = 8.2V/V*Vin*R3||(Rin/2)/(R3||(Rin/2)+R1+R2)、其中 Rin=22k、相对于电路中测量的增益、我们得到的误差大约<0.5%。 它实际上是否应为 Vo = 8.2V/V*Vin*R3||((RIN+R3)/2)/(R3||((RIN+R3)/2)+R1+R2)? 还是应该是其他的东西? 我没有找到实际增益计算、许多数据表根本没有解决由于输入阻抗而导致的误差(包括 AMC1300、这就是我参考 AMC1306数据表的原因)。