This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:TINA-TI 能否仿真相位差?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050761/tina-ti-can-tina-ti-simulate-the-phase-difference

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件: OPA858

大家好、

我有一个关于 TINA-TI 的简单问题。

我尝试使用 OPA858、并希望仿真相位差。

是否有任何方法可以使用 TINA-TI 来计算它?

如果可能、我应该去哪里了解它?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yucto、您好!

    问得好。 是的、TINA-TI 确实仿真了相位延迟。 它与带宽密切相关;接近放大器带宽限制的高频比较低的频率具有更多的相位延迟。 以下是在+10V/V 增益(~900MHz 带宽)下使用 OPA858的示例。 800MHz 信号具有相位延迟和更低的振幅、但100MHz 信号没有。

    e2e.ti.com/.../OPA858_5F00_Phase.TSC