This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4513-SP:增益

Guru**** 2967670 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4513-SP, THS4513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050590/ths4513-sp-gain

器件型号:THS4513-SP
主题中讨论的其他器件: THS4513

 我对 THS4513-SP 增益的差异有疑问:  

数据表

 

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ths4513-sp.pdf?ts=1635871759485&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTHS4513-SP

 

列出了2V/V 的最小增益

 

不过 、此处的表 (TI 航天产品指南)

  

表明增益为1是可以的、而商用器件数据表也表示增益为1是可以的。  您知道哪一项是正确的吗?  是否可以将航天器件的增益设置为1、如果是、您是否建议使用下面所示的商业数据表中的值?

 谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

     THS4513-SP 不是解补偿器件、因此从技术上讲、它应该在单位增益下保持稳定。 它的目录部件 THS4513以单位增益指定、您已经注意到了该增益。 但是、最有可能的是、由于封装不同、 寄生效应 影响器件的开环交叉、从而在单位增益下导致交流响应不稳定和峰值、这正是航天数据表强烈建议增益为2的原因。 是否可以在放大器的输出端使用衰减器?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午亚当  

    您可以使用具有外部补偿的任何增益部件。 正如 Sima 所说、这是一个相位裕度问题、这也会使负载成为问题。 我怀疑 SP 版本软件包有一个单独的模型。  

    总之、这里讨论了 FDA 稳定性仿真和补偿、如果您可以提供您的电路、并且在 TINA 中易于测试、则第5部分是本讨论的开始部分。  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-and-resolutions-for-high-speed-fully-differential-amplifiers-fdas-insight-8/