This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2333:输出波形失真

Guru**** 2869510 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2333, LMV358, OPA2365, OPA2333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049601/tlv2333-output-waveform-distortion

器件型号:TLV2333
主题中讨论的其他器件:LMV358OPA2365OPA2333

大家好、

客户在以下电路中使用 tlv2333。 使用 tlv2333时,输出失真为第三幅图像。 使用 opa235/lmv358时、输出不会像第二幅图片那样失真。  

输入信号为1kHz。

电源为3.3V 单电源。

我要求客户降低输入频率、以防失真是由较低带宽引起的、当输入频率降至50Hz 时、输出不会失真。  

但对于1kHz、6.8增益、350kHz 带宽似乎正常。 您可以就此提供建议吗? 谢谢!

TLV2333 circuit

yellow input and blue output using opa2365

blue input and yellow output using tlv2333

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、  

    正确应用和配置的 TLV2333运算放大器电路应可用于1kHz 和6.8V/V 的增益

    您提到 的是使用单个+3.3V 电源为 TLC2333供电。 1kHz 或50Hz 波形的振幅是多少? 输入波形是否以0V 为中心、或者 是否添加了正直流电平、以便共模电压(VCM)升高到接地之上?

    我在顶部布线图像上看到有噪声的正弦波形、然后 在下部布线上看到削波的正弦波。 如果输入正弦波的中心电压约为0V、并且未升高到 TLV2333线性 VCM 范围[(V–)–0.1至(V+)+ 0.1V]内、则输出波形将被削波。  如果发生这种情况、运算放大器的正常运行将严重中断、其电气参数将严重降级。 在这种情况 下、输出信号不仅会显示削波、而且现在可能会显示正常衰减的内部开关瞬态。

    TLV2333是一款自动置零运算放大器、它使用内部开关技术来最大限度地减小其电压偏移。 LMV358和 OPA2365是传统运算放大器、不 依赖内部开关来降低失调电压。 如果超出其 VCM 范围、它们也应表现出不利的输入/输出影响。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Tom 的回答之外、我相信您提到的问题是由三个因素引起的:

    您将输出电压接地(请参阅 R4底部下方)、这将需要250mV 输入信号变为+/-1.7V (+/-250mV * 6.8)、这在3.3V 单电源上是不可能的-请参阅下面使用理想运算放大器的内容。

    由于输出无法完全接地、更不用说在其下方、Vout 会在 接地上方达到29mV (请参阅下面的红色圆圈)。  此外、当上拉至负电源轨以上时、它会显示过载恢复失真-请参阅绿圈失真(TLV2333基于 OPA2333)。

    2. 为了适应+/-250mV 输入信号、您必须将输出参考为1/2 Vs -请参阅 Vref。  如您所见,在这种情况下,输出尝试从-50mV 变为3.35V;输出电压= Vref + Vin*GAIN = 1.65V+/-250mV*6.8  

    由于 TLV2333线性输出范围(请参阅下面的 AOL 条件)要求它与 任一电源轨至少相差100mV、因此您必须降低增益或输入振幅以确保输出在100mV 至3.2V 的范围内。

    3. 将输入信号降低至+/-200mV 将导致+/-290mV 至3.01V 的输出、这在输出线性范围内-请参阅下面 TLV2333的线性运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas、Marek、

    非常感谢您耐心的回答! 我完全理解。

    我想向您介绍一下 LMV358的恢复时间。 我注意到、在 tlv2333的数据表中、有一个过压恢复数字。 但在 LMV358数据表中没有关于过压/过载恢复的任何说明。 是否可以使用任何其他参数来暗示恢复时间?

    此外、我还想了解哪些因素会影响放大器的过压恢复速度。 为什么 tlv2333的恢复时间超过50us、但例如、opa2365的恢复时间仅不到1us?  带宽或 RRO 会影响它吗?  

    期待您的回复!

    Rayna  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、

    TLV2333和 OPA2365在 应用中的应用方式方面是非常不同的运算放大器。 OPA2365是一款具有50MHz 增益带宽的高速运算放大器、而 TLV2333具有350kHz 增益带宽。 请注意、每个放大器的 TLV2333静态电流通常为17uA、而每个放大器的 OPA2365静态电流通常为4.6mA、或 TLV2333的静态电流大约为270x。

    工作电流几乎始终是速度和带宽的良好指标、这两个运算放大器就是这种情况。 更高的电流、 通常相当于更高的速度和带宽能力。 OPA2365过载恢复时间不足1us、而 TLV2333的过载恢复时间大约为50us、这是因为它们的工作电流差异很大。 基本而言、速度是一个能够快速对 运算放大器内部晶体管的内部结电容进行充电和放电的问题。 TLV2333是一款采用数千个晶体管的自动置零设计、而 OPA2365则是采用远小于晶体管的更传统设计。

    LMV358是一款传统的通用双极运算放大器。 它由 TI 的通用运算放大器组提供支持。  相对于将要使用过载恢复的应用 、过载恢复可能不是一个重要参数、因此未包含在数据表中。 如果您对通用运算放大器 e2e 论坛很重要、您可能需要联系该论坛并提出相关问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再加上 Tom 的回答、由于稳定时间和过载恢复时间与运算放大器静态电流 Iq 成反比、因此可以估算出它们。 因此、根据 TLV2333和 LMV358之间的 IQ 差异、 LMV358第一次订购的过载恢复时间应约为4us;t=~μ s (17uA/210uA)* 50us。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas、Marek!

    真的很有帮助!