This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM741:偏移零引脚

Guru**** 2768895 points

Other Parts Discussed in Thread: LM741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050078/lm741-offset-null-pin

器件型号:LM741

您好、E2E、

我们如何在 LM741的 PSpice 仿真中使用或添加偏移引脚? 我们的客户在仿真过程中发现存在偏移缺失、并希望使用这些偏移引脚来添加此偏移。 是否可以使用偏移引脚? 在测量和仿真过程中、最高输出电压接近15V、因为 Vcc 为15V。 但是、另一个测量的电压为2V、在仿真中为-1.5V。  这种差异是否由偏移引脚引起?

感谢您的指导。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    您能否提供一个原理图、以便我们能够帮助确定失调电压是否导致的差异? 您可以通过在 其中一个引脚上添加直流电压源来向仿真添加失调电压(下面的屏幕截图)  

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您应该将该偏移与 V+输入串联、输入端的偏移会使运算放大器输入短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    感谢您的观看。 我将修复上述帖子!

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    问题现已解决。 我们的客户进行了另一次测量、发现仿真和测量之间的差异是偏移、因为第二次测量等于仿真。

    感谢你的帮助。

    此致、
    卡洛