This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV358A-Q1:如何使用 LMV358设计麦克风信号电路

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049652/lmv358a-q1-how-to-design-microphone-signal-circuit-with-lmv358

器件型号:LMV358A-Q1
主题中讨论的其他器件:LMV358

您好、专家、

我们的客户希望使用 LMV358对麦克风输出信号进行采样和增强、以估算语音负载。 您有参考设计吗? 更一般而言、您是否有任何有关如何设计电路到放大 器麦克风信号的材料、例如前置放大器功能? 任何相关的事情都将受到高度赞赏。  

谢谢、

ElecCheng   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电气、

    《模拟工程师电路设计指导手册》中提供了多种有用的资源。 我在下面直接链接了两个麦克风前置放大器电路。  

    https://www.ti.com/lit/an/sboa290/sboa290.pdf 

    https://www.ti.com/lit/an/sboa291/sboa291.pdf 

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    感谢您的推荐。 但我不理解:

    信号增益为何为-4dB、这意味着信号变小。 但我的目标是放大器。

    与问题1相同、为什么输入信号比输出信号更大。 我假设麦克风信号很小、我们需要放大它。

    谢谢  

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Elec、

    负增益的解释请见顶部的系统要求。 输入压力最大值为100dB SPL、输出电压最大值为1.228Vrms。 因此、在本例中、您将需要负增益。

    如果您执行这些步骤、但要为您的系统替换所需的值、您可以调整这些值以产生正增益。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们的客户说麦克风的输出信号是差分信号。 但我很少看到这种麦克风。 你有什么想法吗? 此外,您是否有差动输入前置放大器的参考设计?

    谢谢  

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子  

    我找到了以下资源: https://www.ti.com/lit/pdf/snoa586
    请参阅第4节"无变压器麦克风前置放大器"  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州