请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ALM2403-Q1 您好:
请推荐旋转变压器的驱动功率运算放大器、该放大器在功能上接近 ALM2403-Q1,我的客户想要工业 级而不是汽车级,谢谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
请推荐旋转变压器的驱动功率运算放大器、该放大器在功能上接近 ALM2403-Q1,我的客户想要工业 级而不是汽车级,谢谢!!!
你好、Jimmy、
工业级与汽车级的主要区别在于工作温度范围。 还有其他增值功能、例如提供功能安全和 /或严格的制造工艺。 一般来说、汽车级的可靠性高于工业级器件。 ALM2403-Q1专为汽车环境和应用而设计、其功能将超越工业级。
就单价而言、汽车级的成本可能较低(一般而言) 。这不是因为它较低、而是因为它的质量和制造工艺经过优化、以便竞争定价。 通常情况下、由于其应用、汽车级器件的体积和需求都很高。 如果我可以选择器件、我会随时选择汽车级而不是工业级。
下图是保证工作温度下的等级差异。

在 ALM2403-Q1旋转变压器 IC 中、我们不会在该器件中产生工业级。 ALM2402F-Q1 旋转变压器与 ALM2403-Q1类似、在工作电压范围和输出电流等方面存在一些规格差异。
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond