This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO122:ISO122

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1411, ISO224, ISO122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050375/iso122-iso122

器件型号:ISO122
主题中讨论的其他器件:AMC1411ISO224

您好!

我希望在电压检测电路中使用上述放大器。 运算放大器所需的输出电压电平为0至3.3V。 在这种情况下、建议的+VS1和+VS2是什么?

谢谢、此致、

乌帕萨纳萨马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Upasana、

    要使用 ISO122、器件的每一侧都必须至少有+/-5V 电源-您需要负轨和正电源轨。  如果您可以将输入电压限制为0-2V、则可以考虑 AMC1411。  AMC1411是一款较新的隔离放大器、与 ISO122具有相同的14mm 间隙、不需要负电源。  另一种选择是 ISO224、它具有与 ISO122类似的电压输入范围、但芯片每侧仅需要5V 电源。