This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LOG114EVM:对数比放大和带宽与电流间的关系

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LOG114, LOG114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050240/log114evm-log-ratio-amplification-and-bandwidth-vs-current

器件型号:LOG114EVM
主题中讨论的其他器件:LOG114

LOG114数据表首页是使用两个光电二极管电流的对数比放大器的原理图。  这是我要测试的电路。  然而、log114EVM 评估模块的手册中似乎只有1个输入和一个固定基准电流。  是否有任何方法测试此电路板上的对数比放大电路?

此外、log102数据表显示了一个输入电流范围的带宽、但是 LOG114数据表 在1uA 时只有50MHz 的增益带宽积。  对于不同电流、对数放大器的带宽是否有任何信息? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、对于第二个问题、我只是查看了数据表的错误部分... 很抱歉提出哑铃问题。  但我仍想知道、是否有某种方法可以使该模块用于对数比放大测量。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您让我知道您已了解带宽问题。  

    LOG114 EVM 设计用于单个+5V 单电流输入应用、例如光电二极管。 它的开发旨在强调当输入为高电平时、例如在1至10mA 范围内时、日志一致性得到了改善、因此专门针对这一点的一些重要布局区域。  当我 查看 PC 板布局时、它确实不适合添加另一个光电二极管输入。 似乎、如果对数比很重要、则需要优化电路板以实现两个相同光电二极管的等效物理放置。 我只是看不到 EVM 布局会发生这种情况。  

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程