This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA237:接地问题

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: INA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050226/ina237-ground-issue

器件型号:INA237

大家好、团队、

我们是否对 Vbus (48V)和 Vs (3.3V)使用相同的接地?

详细信息: 使用接地(GNDISO)生成 VBUS 48V 电源、并使用接地(GND)生成 VS 电源3.3V。 IN+、IN-连接48V 电源轨。  

那么、INA237是否使用了上述拓扑? 或者、我将在内部对地进行排序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naman、

    感谢您使用 TI 论坛。 INA237只有一个用于 GND 的引脚、因此 VBUS 和 VS 引脚都需要相对于该接地的电压。  如果 VBUS 48V GND 不同、那么 INA 将不知道正确的电压、因为电压是两个点之间的电势差。