This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV7272:LMV7272最大输入电流

Guru**** 2815315 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV7272, OPA340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049818/lmv7272-lmv7272-max-input-current

器件型号:LMV7272
主题中讨论的其他器件: OPA340

您好!  

LMV7272比较器上的额定电压轨钳位二极管是多少? 我需要调整电阻器的大小以进行限流、以便在电源关闭时保护 IC。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    通常、我们说绝对最大值为10mA、建议将电流保持在1mA 以下(越少越好)。

    如果这种情况是正常运行的一部分、则应使用外部肖特基钳位二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    我有几个后续问题!

    1) 1)数据表似乎建议使用100mVf 保护二极管。 肖特基钳位最适合使用~200mV。 200mVf 二极管是否足够?  

    2) 2)该10mA (绝对最大值)值与该放大器的 BGA 封装版本有关?

    3) 3)稍微偏离主题:为什么您的一些产品发布了最大电流、而其他产品没有发布最大电流? 例如、此产品未发布绝对最大输入电流、但您的 OPA340有一个很好的小注意事项、即将输入引脚电流限制在10mA。  

    谢谢!

    -Conrad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    我建议您使用 TLV7012DSGR。 该器 件的输入被二极管钳位到 Vee、该器件采用稍大的 WSON (2×2mm2)封装。 该器件还支持您刚才提到的10mA 电流限制。 这将为您省去外部二极管的麻烦。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Conrad、

    1) 内部 ESD"二极管"看起来像一个传统的 P-N 二极管(~700mV VF)。 它们实际上开始导通大约500mV。 建议使用肖特基二极管、以便外部二极管在内部二极管之前开始导通。 LMV7272 100mV 绝对最大值非常保守。

    2) 是的。

    3)  取决于当时发布数据表的团队。 问题是、由于它是一个二极管、要获得10mA 电流、您必须严重违反最大电压规格。 如果我们仅施加最大电流、则我们鼓励超出最大电压。 如果我们只放置电压、那么我们会收到诸如您的问题、询问有关最大电流的问题。 大多数较新的数据表都包含表格注释或应用部分注释。