This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2131:输入保护电路

Guru**** 2673955 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049537/opa2131-input-protection-circuit

器件型号:OPA2131

大家好、

钳位二极管还是输入保护电路集成在 OPA2131中?

OPA2131数据表未对此进行说明。 是否有任何方法来判断放大器是否与钳位二极管集成?

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压的绝对最大额定值意味着有从 GND 到 VCC 的钳位二极管。 (请参阅 [常见问题解答]我的逻辑器件的输入电压(VI)是否可以高于电源电压(Vcc)?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    换言之,放大 器 OPA2131 (IN 至 V+、IN 至 V- )与钳位二极管内部集成,不是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

    是的、您上面的突出显示表明存在与电源电压(V-和 V+)相关的二极管。  但是、输入(-in、+in)之间没有二极管。  因此、输入差分电压((+IN)-(-IN))不受二极管的限制、许多放大器也是如此。  对于该器件、输入端的电压仅限制在电源电压之间。

    请告诉我这是否能解答您的问题。
    此致、
    Mike