This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA290-Q1:此器件是否支持 uA 级测量?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: INA290-Q1, INA290, INA190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049547/ina290-q1-could-this-device-support-ua-level-measurement

器件型号:INA290-Q1
主题中讨论的其他器件: INA290INA190

大家好、

我的客户请求的器件支持 uA 级测量、我不确定 INA290-Q1是否支持此要求。 请帮助确认、如果没有、请提供另一个可实现 uA 级测量的器件。 谢谢~

此致、

李杰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jayden、

    由于输入偏置电流的原因、INA290无法支持 uA。  INA190可以、但它没有相同的规格。  为什么考虑 INA290?  速度、电压范围是 INA190无法与之竞争的关键规格。  需要提供更多详细信息以了解建议的内容。