This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4340:噪声计算

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4340, OPA340, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134345/opa4340-noise-calculations

器件型号:OPA4340
主题中讨论的其他器件: OPA340TINA-TI

在计算 OPA4340用作电压缓冲器时的输出噪声(rms)时、我想包括由电流噪声引起的电压噪声(通过输入电阻器)。
但数据表中的电流频谱噪声会随着频率的增加而增加、这一点我不习惯。

 在本例中、您如何找到运算放大器电流噪声导致的噪声电压?
使用了什么公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、

    低频输入电流噪声频谱密度可使用以下公式计算:Inois=(2*q*IB)^0.5 SO for IB=1pA、Inois=(2*1.6e-19*1e-12)^.5 = 0.6fA/rt-Hz。  但是、随着频率的增加、共模输入电容(6pf)会导致 IB 增大、从而导致 Inoise 增大、直到 OPA340的 UGBW 滚降-见下文。

    但是、由于1Mohm 和1Gohm 电阻器的热噪声分别为126nV/rt-Hz 和4uV/rt-Hz、因此 OPA340等 CMOS 放大 器中输入电流噪声的影响可以忽略不计-请参阅下文。

    对输出噪声的仿真显示了 R1=0时的总积分噪声为51uVrms、R=1Mohm 和1Gohm 时的总积分噪声为69uVrms -请参阅下文。

    下面我随附了 TINA-TI 原理图、方便您使用。

    e2e.ti.com/.../OPA340-Input-Noise.TSC