This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07C:不使用 OP07C 的输入失调电压调节:最好保持断开状态?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134353/op07c-not-using-input-offset-voltage-adjustment-with-the-op07c-best-to-leave-it-open

器件型号:OP07C
主题中讨论的其他器件:OPA191

您好!  

我希望将2.5MHz 带宽放大器 OPA191与 OP07C 互换、因为带宽更小、压摆率更低、这更适合我的应用。 我想去除水垢191并将07C 焊接到位、 但是、在这样做时、我会将 OP07C 中的偏移 N1和偏移 N2保留为 N/C、因为它们没有 PCB 上的连接、我宁愿避免重新设计电路板、直到我检查过运算放大器的性能更好。  

将偏移 N1和偏移 N2保持为开路(N/C)会导致放大器性能出现任何问题、还是我无法调节输入偏移、其他一切都应该照常工作?

此致、

Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、让它们保持打开状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入失调电压调节引脚必须保持断开(N/C)。  任何随机连接都会损坏 OP07C 的内部输入失调电压和漂移。