This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM119QML-SP:5V 电源容差

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM119QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134379/lm119qml-sp-5v-supply-tolerances

器件型号:LM119QML-SP

您好!

我目前正在验证 包含 LM119QML-SP 的太空卡。 我们想知道5V 电源的容差。 最小电压为5V、还是该电源的容差较小。?

谢谢。

Thibaut Gantner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thibaut 您好!

    TI 仅针对任何限制指定5.00V 的规格。

    虽然未具体提及、但设计人员当时(1969年)最有可能允许±5%的时间调节器容差。

    当然、TI 建议使用5V 或更高电压。

    我的*猜测*很可能在低至4V 的电压下工作、但速度和偏置电流将受到影响。

    但是、请务必注意输入电压范围、因为这不是接地感应输入、并且具有上下输入电压限制。

    对于单个+5V 电源、输入电压范围为+1V 至+3V、在这种情况下运行可能会导致输出不正确。 随着电源电压的降低(Vcc-2V)、上限范围将减小。