This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA830:Sallen-Key LPF 输出振荡

Guru**** 2975370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132955/opa830-sallen-key-lpf-output-oscillation

器件型号:OPA830

您好!

我正在设计 Sallen-Key LPF。 输出似乎有一些振荡、振荡始终接近0V 至直流偏置(高于输入信号、低于滤波信号)。

振荡为约50MHz、110mVpp

我知道有源滤波器存在高频馈通问题、但我假设如果这是原因、则振荡不应固定在相同的位置(或者噪声始终保持相同的相位????)。  

有谁可以帮助解释它? 谢谢!

仿真如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、跟随者、

    该滤波器看起来非常奇怪、因为 R4太小了。 增加 R4并减少 C6。

    此外、C3与 OPAMP 的输入电容的顺序相同、这会导致滤波器曲线出现较大误差。 增大 C3并减小 R5。

    最好使用 R4 = R5的滤波器拓扑。 下面是一个很好的应用手册:

    e2e.ti.com/.../sboa226.pdf

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、非常感谢您的快速回复。 我将尝试不同的电阻器/电容器值。 但与 仿真电容器相比、我仍然想知道是哪个帕克电容器导致了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是负载、不要使用10pF 示波器进行探头、在100欧姆 ISO R 的另一侧进行探头  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载是一个差分运算放大器、Rg=RF=8 499Ω Ω、我使用的同轴线将 BNC 连接到示波器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    并且还想知道为什么振荡仅发生在0至直流偏置电压附近。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我连接了100欧姆的 ISO R、它工作正常! 10pF 电容器为什么会导致此问题?  我假设 它与连接 C_LOAD 时的增益峰值有关...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、跟随者、

    是的、正如 Michael 已经提到的、10pF 就是问题所在。 直接安装的10pF 电容器会通过减小相位裕度导致不稳定:

    e2e.ti.com/.../follin_5F00_opa830.TSC

    在插入100R 隔离电阻器后、进行仿真并运行相位稳定性分析

    有关稳定性的更多信息、请观看 TI 的稳定性培训视频系列:

    training.ti.com/.../1138805

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 我还在研究如何测试相补角 、您粘贴的仿真非常清晰、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我熟悉常规应用电路的稳定性仿真-通常会断开反馈环路并插入 L/C/源码进行仿真。 但是、正如您所发布的那样、我不清楚 IN+/IN-环路断开。 我想我在稳定性课程中没有看到过它。 是否有任何相关文章/课程? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、跟随者、

    我在这里进行了解释:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1125212/tlv2784a-voltage-follower-stability/4181959#4181959

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!