This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA992:非对称电源轨

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134313/opa992-non-symmetry-supply-rail

器件型号:OPA992

如果将+35V 和-5V 用于 OPA992电源会怎样?它会出现不稳定或损坏的情况吗?

因为我的信号直流组件仅接触-3V Buy、需要的电压太高至+30V

是否有人认为在使用非对称电源轨时需要检查?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minki:

    [引用 userid="451008" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134313/opa992-non-symmetry-supply-rail "]如果对 OPA992电源使用+35V 和-5V、会怎样?它是否会出现不稳定或损坏?

    没问题。 只要您不违反"绝对最大额定值"、您就可以这样做。 当然、所有规格都必须适应新的电源电压。 并阅读数据表的第7.3.11节。

    Kai