This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:PGA281

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA281EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1126463/pga281-pga281

器件型号:PGA281

大家好、团队!

我对 PGA281上电序列有疑问。

我测试了 PGA281EVM 并尝试为 IN-N 提供2.6V 电压、为 IN-P 提供5.2V 电压、GAIN=1 (G4:G0=00011)、VOCM=2.5V、并且希望在 von 和 VOP 上获得1.2V ~3.8电压、VSP=15V、VSN=-15V、VSOP=VDD=5V。但当我加电时、PGA281会出现一些问题。

如果 VSP 在 VSOP 电源之前加电会导致 VSOP 电流较大、大约为(60~70mA)、如图所示。(黄色:IN-N;绿色:IN-P;粉红色:VSOP 电流;蓝色:VoP-von)。 许多 PGA281同时上电会导致 VSOP 电源电流保护。

如果 VSOP 在 VSP 之前加电将导致 PGA281在 ADC 输入范围内的输出范围、如图所示。 这可能会缩短器件 ADC 寿命。

 是否有人可以帮助我解决这两种情况并解释原因?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    建议使用相同的 VSOP 电源为 ADC 供电。  在这种情况下、可以首先打开 VSOP、也可以在电源序列期间高于 VSP 而不会造成损害。  大多数 ADC 都可以在其电源内的输入信号处承受不会损坏。  在这种情况下、即使在 PGA281输出位于正 VSOP 轨的故障中、也不会产生任何超过 ADC 最大额定值的信号。  

    VSOP/VSON 输出级电源通常连接到低压电源(通常为3V 或5V)、供系统的后续 ADC 信号路径使用。  VSON 通常连接到 GND。  此设计方法可防止较低电压 ADC 信号路径过载。   

    请查看 此帖子底部的详细说明、其中说明了电源范围要求。  

    在您的描述中、PGA281由 VSOP=5V 供电。  您正在驱动什么 ADC?  ADC 是否使用相同的 VSOP +5V 电源供电?  通常、假设 VSOP 电源为 ADC 供电、因此 VSOP 可在 VSP 电源之前开启、而不会带来风险。 在上电序列期间、VSOP 可能会暂时高于 VSP、而不会造成损害。  

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    首先、它将需要一些电流来为旁路电容器充电。 例如、为了在1ms 内为10uF 至10V 的电压充电、如果是恒定电流充电、则需要100mA 的电流。  因此 、60-70mA 可能是合理的。  您能否降低斜坡速率以降低浪涌电流?

    此外、PGA281 EVM 板具有用于 VSOP 电源轨的跳线选项;您能否验证是否已连接"外部 VSOP"的跳线选项(JMP1)?   如果您尝试驱动 LDO 输出、您将获得过多的电流。

    此外、在第二个示波器图中、输出电压看起来像是~8V -输出电压应该受到 VSOP 上电压的限制、如果 VSP 未通电、我不知道如何创建8V。  您还可以在该期间测量 VSP 处的电压吗?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    首先、  电路设计已经完成。 我使用 磁珠将 VSOP 连接到5V 电源。 因此很难 重新设计原理图。  至于  旁路电容器、您指的是 EVM 上的电容器或 集成到芯片中的电容器或其他?

    第二、我确定已连接"外部 VSOP"的跳线选项(JMP1)。  

    第三, 在 我的第二个範围图上,我对我先前的试验有一些问题。 我再次对其进行了测试、如图所示。

                    VoP-GND                                 Von-GND                                 

    VOP 和 VON (蓝色)为什么会有一个阶跃? 它会被钳制到电源电压还是 anging?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 在 我之前的第二个示波器图中、我在之前的测试中遇到了一些问题。

    我再次测试了它、如图所示。(黄色和绿色是 IN+和 IN-)

    Von-GND    von (蓝色)   VSP (紫色)   

    VoP-GND   von (蓝色)    VSP (紫色)                         

    那么、VOP (蓝色) 和 von (蓝色)为什么会有一个阶跃? 它是否会被钳制到电源电压或其他任何东西?

    在  之前、我测试了 PGA821 (VSOP 在 VSP 之前加电)、并导致 PGA281输出范围超过 ADC 输入范围(5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    如数据表的电源部分所述(请参阅上文 Luis 的注释)、在 VSP 之前打开 VSOP 是安全的。 但是、当 VSOP 通电且 VSP 未通电时、器件不处于线性运行状态。 当电源通电并且器件稳定时、在输出上看到一些变化是正常的。 输出端的电压变化将始终处于 VSOP-VSON 电源范围内、除非节点被其他电源过驱。

    下面的示波器捕获显示了 PGA281EVM 电源开启时的输出行为。 请注意、输出绝不会超过 VSOP 电源轨。

    此外 、您的示波器屏幕截图似乎显示 了电源上的一些振荡。 您能否提供 EVM 设置的图片?

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach。 感谢您的回复。 您非常清楚。 但我仍然有一些问题。

    问题1. 第二张图片、当 VSP 上升时、您能向我展示 VoP-GND 和 Von-GND 波形吗?

    问题2:对于 您的词语"在电源通电且器件稳定时、在输出端看到某种变化是正常的"、您能否解释这种变化是如何产生的以及如何避免或减少这种变化。 第二张图片显示、VoP-von 已达到5V、对于后续 ADC 输入(约3V)来说太大、因此会导致器件锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    输出端的电压漂移是由于器件上电时存在余量和共模冲突。 随着 VSP/VSN 电源电压斜升、输入级会偏置、并开始放大输入信号。 但是、在满足共模和余量要求(请参阅数据表的电源部分)之前、器件处于非线性状态、输出将崩溃至输出级电源轨。 满足电源要求后、器件将按照之前的示波器捕获中所示以线性方式运行。

    在您的初始帖子中 、您说您期望输出(VOP)高达3.8V、VOCM 为2.5V。 您能否确认您的预期输入和输出信号是什么? 您正在驱动的 ADC 的电源是什么? 您能否指定 ADC 并提供原理图以进行澄清?

    您是否有3V 电源可用? 如果您希望在所有情况下都将输出电压限制在3V 以下、则可以为 VSOP 使用3V 电源。 输出电压不能超过电源电压。

    请参阅下面的 VoP-GND 和 Von-GND 不要超过 VSOP、因为 VSP 斜升。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 好的、我明白了。 另一个问题,当 VSP 上升时、这2张图片为什么看起来很差,。 在第一张图片中,VoP-von = 5V,在第二张图片中,VoP-von 正在变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    当我为第二个图像设置 EVM 时 、我为 输入使用了直流信号源。 第一幅图像显示了交流信号源。 此外、在第一个图中、我在单个示波器通道上显示差分 VOP-von、而第二个图显示了两个单独通道上的 VOP-GND 和 VON-GND。

    很抱歉造成混淆、在任何情况下输出都不能超过 VSOP。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach! 我还有2个问题。

    问题1. 我的客户 希望 为 IN-N 提供2.6V 电压、为 IN-P 提供5.2V 电压、GAIN=1 (G4:G0=00011)、VOCM=1.65V、并且希望在 VON 和 VOP 上获得0.35V ~2.95电压、VSP=15V、VSN=-15V、VSOP=VDD=5V。  如果 VSOP 在 VSP 之前加电将导致 PGA281输出范围附加5V、则它超出 ADC 输入范围(3.3V)。

    正如您说过的、"输出不能超过 VSOP"、 是否可以降低 VSOP=VDD=3.3V? 我的客户表示 VSOP=VDD=3.3V 没有为 VOP 提供足够的余量。 并 将发生失真。

    问题2.正如您所说的"输出电压偏移是由于器件上电时的余量和共模冲突造成的"、您能解释 VSP 和 VOP 之间的关系吗? 以及为什么余量由 VSP 提供、而不是 VSOP 提供、或由两者提供? 或者提供有关电压漂移原因的更多详细信息。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    PGA281可从 VSOP 电源轨摆动100mV (最坏情况)。 如果最大输出信号为2.95V、将 VSOP=VDD 降至3.3V 将为 VOP 提供足够的余量。  

    如果在这种情况下看到失真、则不是 PGA281的电压输出摆幅导致了问题。 如果不查看原理图或不知道驱动哪个 ADC、我无法深入了解 客户为什么会看到失真。 根据 ADC 的类型、采样率和分辨率、PGA281可能需要一个额外的缓冲器来驱动 ADC、这是因为其在频率范围内的复杂输出阻抗。

    您能否提供原理图? 您能否指定您驱动的 ADC? 采样率和分辨率是多少?

    对于电源、PGA281是一款具有高压前端放大器级和低压输出放大器级的仪表放大器。  高压输入级电源(VSP/VSN)允许  具有大共模电压的输入信号电平转换为适应 ADC 采样的电压电源范围(VSOP/VSON)。 前端级和输出级都有自己的共模和输出摆幅 规格、必须满足这些规格才能确保器件的线性运行。  输出级的余量由输出电源(VSOP/VSON)决定、但当 VSP 断电时、您无法在输出级期望线性运行、因此输入级没有线性运行。 为了使器件线性运行、您必须遵循两个电源的数据表规格。 在启动期间、随着电源电压升高、器件在满足这些规格之前不会线性运行。

    如果您想详细了解运算放大器中的输入/输出限制和非线性行为、请观看 下面链接的以下 TI 高精度实验室培训视频。 这些和其他高精度实验室视频是运算放大器的理想参考。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-non-linear-behavior?context=1139747-1139745-14685-1138798-13960

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-common-mode-voltage?context=1139747-1139745-14685-1138798-605540

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-input-and-output-limitations-output-swing?context=1139747-1139745-14685-1138798-605541 

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach! 我希望 TA 询问为什么 VSOP 电源之前 VSP 上电会导致 VSOP 大电流大约(60~70mA)。

    为什么 VSP 电源之前的 VSOP 上电不会导致 VSOP 大电流大约(60~70mA)、正如我第一次问同一个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    您是否在 PGA281EVM 上或 仅在定制电路板上看到此电流尖峰? 还是在两个电路板上都发生了这种情况?

    VSP/VSN 和 VSOP 是单独的电源、打开一 个电源不应强制电流通过另一个电源。

    请参阅以下内容、了解 PGA281EVM 在我为 VSP/VSN 加电时、VSOP 的电压和电流不受影响。  

    在 VSOP 电流尖峰时、您能否提供显示 VSP、VSN 和 VSOP 电压的示波器图像?

    还请包含您的工作台设置的图像。

    如果此电流尖峰出现在您的定制电路板上、但不是 PGA281EVM 上、我将需要查看您的定制电路板原理图、以便进一步支持此问题。 如果您不想在公共论坛上发布原理图、可以直接通过电子邮件将原理图发送给我。

    请解决以下问题、以便我可以更好地支持此问题:

    1. 您是否在 PGA281EVM 上或 仅在定制电路板上看到此电流尖峰? 还是在两个电路板上都发生了这种情况?
    2. 在 VSOP 电流尖峰时、您能否提供显示 VSP、VSN 和 VSOP 电压的示波器图像?
    3. 还请包含您的工作台设置的图像。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VSP 在 VSOP 电源之前加电会导致 VSOP 电流较大、大约为(60~70mA)、如图所示。(黄色:IN-N;绿色:IN-P;粉红色:VSOP 电流;蓝色:VoP-von)。 许多 PGA281同时上电会导致 VSOP 电源电流保护。 当  VSOP 加电并且 VSP 在 VSOP 电源之前加电时、两个电路板上都会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    我知道  、当 VSOP 上升且 VSP 电源打开时、您看到 VSOP 电源尖峰60~70mA 的电流。 此外、您还可以在 EVM 以及您自己的定制板上看到此行为。 感谢您的澄清。

    使用 PGA281EVM、当 VSOP 在 VSP/VSN 加电时斜升时、我测量了 VSOP 电流。 请参见下面的。

    存在一些电流尖峰(~4mA)、但我 无法复制您描述的60~70mA 行为。

    您能否提供示波器图像、以显示 VSOP 上升和电流尖峰时 VSP、VSN 和 VSOP 的电压?

    您能否提供工作台设置的图像?

    我将需要查看故障条件期间所有电源的电压以及工作台设置、以便帮助进行调试。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我稍后将向您展示。

    至于您的图片、我想知道 输入电压和 输入电 压。 请告诉我这些信息、因为我使用2.6V  输入电压和5.2V 输入电压、Vocm 1.65V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    在该测试中、我使用了 IN-P = 1Vpp 正弦波、IN-N = GND、VOCM = 2.5V。

    您是否使用外部电压源将 VOCM 设置为1.65V? 如果是、您是在 VSOP 之前还是之后打开 VOCM 电源?

    VOCM 和 VSOP 引脚之间有内部 ESD 二极管。 如果 VSOP 在 VOCM 已加电至1.65V 时开始斜升、内部 ESD 二极管将正向偏置并传导电流、直到 VSOP 斜升至截止电压。

    如果可以、还请显示 VSOP 升高且电流尖峰时 VOCM 电压的示波器图像。

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我使用 VOCM=2.5V=VSOP/2进行测试、通过 VSOP 分离获得。 1.65V 是客户选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    我期待您的结果。 需要考虑的另一点是、我们之前讨论过将 VSOP 从5V 降低到3.3V、因为这更适合您所需的输出范围。 在这种情况下、VOCM = VSOP/2 = 1.65V、由 EVM 上的 R3、R4电阻分压器获得。

    此致、

    扎赫