This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 仪表放大器

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1301, INA826, INA317, INA823, INA333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132524/instrumentation-amplifier

主题中讨论的其他器件:AMC1301、 INA826、 INA317、 INA823、 INA333

大家好、

目前、我们使用 LT6012CS 运算放大器(单位增益)作为仪表放大器来接收单路输出(转换 AMC1301DWDR 的差分输出)。  此设计需要精密电阻器和精密四通道放大器。 我有兴趣将 LT6012CS 运算放大器替换 为仪表放大器、因为它比运算放大器具有显著优势。

如果您建议使用仪表放大器 (我希望保持单位增益)、我将不胜感激。

谢谢、此致、

Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    [引用 userid="452127" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132524/instrumentation-amplifier ]如果您能建议使用仪表放大 器(我希望保持单位增益)、我将不胜感激。

    你是对的。  我没有看到有关 LT6012CS 运算放大器的任何特殊信息。 使用分立式组件构建仪表放大器(IA)成本高昂、尤其是您必须使用匹配和精密电阻器来提高 CMRR 能力。 集成的 IA 绝对是一种实现方式。

    您能否与我们分享 IA 的应用和设计要求?

    根据 LT6012CS 数据表、其带宽约为350kHz、静态电流为134uA/通道、最大 Vos 为60uV、低 IB 电流约为300pA。  

    TI 拥有非常广泛的精密 IA 选择选项、可满足上述规格。 对于单位增益 IA、您不必填充 Rg 或增益电阻器。 对于 IA 应用、您可以将其保持断开状态(Rg 是无限的)、增益将为1或单位。 下面显示了两个随机示例、在下面的链接中可以找到更多随机示例。  

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/overview.html?keyMatch=INSTRUMENTATION%20AMPLIFIER

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用:使用 AMC1301DWVR 测量交流电网电压、直流电池电压和电流。 我们从   AMC 1301获得差分输出(VPCCC-P 和 VPCCC-N)、并馈送到 LT6012cs 中以获得单路输出。 单路输出连接到我们的处理器 TMS320F28377。 您是否能够建议多个 IA?

    如果您需要更多信息、请随时与我联系。

    谢谢、此致、

    Chirag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    您是否测试了在 AMC1301输出端而非标准差分放大器使用仪表放大器时是否有改进?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    否、我尚未测试。 正因为如此、我联系 TI 来帮助我选择其中的几个、以便我可以尝试它们来检查性能。 在我们的情况下、如果我们获得与 LT6012CS 相似的性能、我们会很高兴、因为我的主要理念是降低成本。 在我们的设计 中,我们使用了大约8个电阻器和精密电阻器。  

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    Kai 有一个很好的观点。  THP210 精密全差分放大 器可替代采用 LT6012CS 的仪表放大器(~140dB CMRR 和 PSRR +其他高性能规格)。  THP210 是一款失调电压超低的低噪声 FDA、具有3至36Vdc 的单电源工作范围。 这是可能的。 与 LT6012CS 相比、它的成本更低。  

    关于仪表放大器的选择、您似乎对低和单工作电源电压 IA 感兴趣、例如3.3V 或5.5V 直流。 IA 输入范围的输入共模 VCM 是多少? 我根据低单电源电压标准在下面提供了一些 IA 建议。 例如、INA823和 INA826可能适合您。 如果 INA333或 INA317的性能与现有的 LT6012CS 分立式结构 IA 相当、则我们可能会有更多的低电压选项(包括成本估算)。  

     LT6012CS 具有高 CMRR 和 PSRR 作为运算放大器规格、但使用运算放大器构建分立式 IA 时、整体 CMRR 特性都会发生变化(包括噪声规格)。 因此、与 IAS 的数据表相比、它不是苹果的比较。 如果我们有一个参考 IA 部件与分立式 IA、那么我们就会知道哪些是最佳选择和更低的成本。 当然、我们也可以通过进行仿真来确定这一点(需要更多设计要求)。   

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/instrumentation/products.html#p358min=1.8;5.5&p480=1&p1181typ=0.001;2&sort=p4min;desc

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    我将关闭此查询。 如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond