This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA186:建议的分流电阻值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA186, INA185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134073/ina186-recommended-shunt-resistance-value

器件型号:INA186
主题中讨论的其他器件: INA185

尊敬的技术支持团队:

问题1.

我的目标规格如下。 电流范围很宽。

因此、对于最大电流、我认为分流电阻应该较低。

是否可以使用1mV 等低 VCM?

例如、对于400mA、Rsense = 1Ω Ω、然后 Vcm = 400mV、1mA、然后 Vcm = 1mV。

问题2.

您是否已为 INA186推荐了 ADC?

如果您有任何文档、请告诉我。

目标规格:

0-4.5V Vbus

高侧

-1mA~400mA

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    这是 INA186完全可接受的条件。 它是一款低侧和高侧的 CSA。 它 可 精确感测低至 VCM=-0.1V 的分流电压。

    对于 ADC 的选择、您可能不需要非常快的采样、因为 INA186 -3dB BW 最大为45kHz。  如果转换/采集时间太短、INA186也许无法驱动某些 SAR ADC。 采用 Δ-Σ 架构的 ADC 更易于驱动。 由于 INA186 SPICE 模型对闭环带宽和输出阻抗进行了建模、因此可以使用 INA186 SPICE 仿真模型来仿真它驱动 SAR ADC 的效果以及如何调整 RC 电荷桶滤波器。 但可能只需要较慢的 Δ-Σ。 请参阅以下培训材料:

    https://www.ti.com/lit/an/sboa443/sboa443.pdf?ts=1663092386044&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-final-sar-adc-drive-simulations?context=1139747-1140267-1128375-1139106-1134076

    选择合适的分流电阻器和 ADC 均受系统限制、例如精度、INA186/ADC 的可用电源电压、信号吞吐速度、允许的分流功率耗散等 INA186应能够轻松准确地测量400:1负载电流动态范围。 如果我制造此电路、我会尝试为 INA185提供最大的与电源电压、因为这有助于扩大精确的动态范围、因此使 Vs=5V。 我将~一个分流器、使输出电压在400mA 时为4.95V (Vs 的最大输出电压摆幅为 Vs-40mV=4.96V)。  如果我使用 INA186A3、则分流器需要为(4.95V/100)/400mA = 123.75mΩ Ω。 如果将其舍入到123mΩ μ V、则 Vout (在 I=1mA 时)=1mA* 123mΩ*100V/V =12.3mV、这可能太低、即使 INA186在整个温度范围内被指定为10mV 的零电流输出电压(Vzl)。 原因是失调电压误差此时可能变得过大、并且器件未指定为如此低的增益误差。

    然后、该算法会要求降低 INA186增益、以帮助提供更大的动态范围。 对于 INA186A1、所需的分流器为(4.955V/20)/400mA = 619mΩ Ω 四舍五入。 因此、在1mA 时、Vout = 61.9mV、这会将 Vout 置于线性度更佳的位置、并有助于减小偏移误差。 请记住、器件的增益误差为100mV 至 Vs-100mV。 它可以在 Vout =~50mV 时保持此精度、但不建议降低、因为输出级可能不再呈线性。

    根据上述练习、很明显、您需要使用 INA186A1、其工作电压为 Vs=5V、分流电阻为500mΩ~619mΩ Ω。 由于您需要所有可能的动态范围、因此我会尝试将数据表中的摆幅和负载电阻器条件与在满量程时拉取的电流不超过~200uA 的输出相匹配。 (在10kΩ 表中、摆幅规格在 Vs=1.8V 和 Rload=8 Ω 时进行测试、因此满量程时 Iout ~1.8V/μ s = 10kΩ 180µA Ω)。 这相当于您应用的25kΩ Ω 负载电阻器。 具有负载电阻器有助于 Vout 摆动到更接近于接地、但如果负载电阻太小、则 Vout 不能摆动至接近 Vs。因此这是一种平衡、请参阅数据表的图6-5。

    此外、我会尝试查看是否可以使用 Δ-Σ ADC 直接测量 Vout、但要准备好使用 INA186和 ADC 之间的运算放大器缓冲器进行需要/验证。

    为了了解如何计算总误差、您可以使用本文档。

    https://www.ti.com/lit/an/sboa336/sboa336.pdf 

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Peter:

    感谢你的答复。

    我想查看您建议的文档。

    INA186A1 最适合我的应用。

    顺便说一下、 当目标负载处于待机状态时、电流为-1mA 至1mA。

    那么 INA186A1 在 Vout = 61.9mV 时从-1mA 感应到 Vout = 123.8mV 时从-1mA 感应到0a、 在 Vout = 185.7mV 时从-1mA 感应到什么?

    这意味着为了 保持精度、电流感测最小分辨率似乎为1mA。

    或者 ADC 的分辨率很高,例如24位 delta sigma,它是否覆盖低电压范围并 保持精度?

     如果切换适当的大分流电阻值、我认为精度更好。 但电路有点复杂。

    然而 、对于-1mA 至1mA 和-1mA 至400mA、电流值与500mΩ~619mΩ Ω 相同、其电路很简单。

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    如果您的系统在待机期间精确感应-1mA 至+1mA 的电流非常重要、则需要将 INA186配置为双向电流。 您可以通过向 REF 引脚施加小电压(~100mV)来实现此目的、以便在负载电流为负时 Vout 引脚不会饱和接地。 因此、对于任何小于0A 的负载电流、差分输出电压(Vout 至 Vref)将小于0V。 请记住简单的传递函数,该函数始终保持:Vout=Vshunt*gain + Vref,其中 Vshun=Vin+- Vin-。

    至于 ADC 的分辨率、我不能说不知道器件型号并研究数据表。 但是、最终的分辨率将降至信号链中使用的滤波/平均值。 因此、在分辨率和电流测量吞吐量/速度之间进行权衡。 我认为1mA 的负载阶跃导致输出电压大于40mV 的阶跃对于系统解决此变化是足够的。 但是、EMI 拾取/负载噪声可能会更大。 对于没有输出滤波器的 INA186A1、总6 Σ 峰峰值输出噪声的标准计算结果为~25mV、请参阅以下培训视频、了解如何实现该结果。 它使用运算放大器、但闭环运算放大器和电流感应放大器的方法相同

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps-noise-calculating-total-noise?context=1139747-1139745-14685-1138803-13234

    通过对输出进行滤波(使用简单 RC)或对低通截止频率低于100kHz 的有源运算放大器滤波、您可能实现更低的噪声(更高的分辨率)。 或对 ADC 中的数据流执行移动平均。 两者都会降低信号吞吐量、因此您需要了解可以达到的最慢速度。

    希望这一切都有意义。

    此致、

    Peter