This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3202:共模范围查询

Guru**** 2581785 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133549/tlv3202-common-mode-range-query

器件型号:TLV3202

大家好、

我知道 TVL3202的 VCM 为 VE-200mV 至 Vcc+200mV。 我们的客户打算使用单电源(+5V Vcc 和0V Vee)、并将 TLV3202置于窗口比较器配置中、以检测0-5V 范围之外的电压。

这是电压控制振荡器电路的一部分、窗口比较器是反馈环路的一部分、它告诉开关反向集成。 因此它检测 Vp 和-Vp、仅生成宽度为数百纳秒范围的脉冲。 VCO 生成的频率处于音频范围内、因此输入能够在达到 TLV3202绝对最大额定值之外的值之前很长时间地翻转。

只要电压轨不超过绝对最大额定值或 VCM、是否可以在电压轨上设置检测阈值? TLV3202在此配置中能否可靠工作? 提前感谢!



此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要输入电压实际上不超过指定的限值、一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    比较器只能在超出电源电压200mV 的额定共模输入电压范围内正常工作。 对于较高的输入电压、不保证比较器正常工作、并且可能会发生相位反转。 绝对最大额定值中指定的最大输入电压范围为-0.5V... VCC + 0.5V 仅保证不会发生损坏、但不保证比较器正常工作。 因此、为了正常运行、输入电压不应超过电源电压200mV 以上。

    正如您所说的输入电压是短而窄的尖峰、信号路径中任何不需要的电感或其他复杂的阻抗都可能导致信号振铃和过冲、从而使输入电压轻松超过200mV。 环路内不必要的信号延迟也会使输入电压上升得太大。 甚至不讨论加电问题、因为第一次斜坡超过共模输入电压范围、振荡器可能永远不想启动。 不、在我看来、200mV 只是余量太小。

    但是、为什么不通过简单的电阻分压器来降低输入电压呢? 我知道的所有振荡器电路都使用比较器来反转振荡信号的极性、并使用分压器。

    Kai   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar

    感谢您的发帖、并感谢 Clemens 和 Kai 为您提供的出色建议。   

    对于 Clemens 点、将阈值设置为0V 和5V 以创建窗口是一个有保证的用例。  因此、这一点没有问题。  我唯一的建议是考虑添加限流电阻器、例如1k 至10k 范围内的限流电阻器、并考虑在系统响应速度不够快的情况下将肖特基二极管连接到 VCC 和 GND。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens 和 Kai、

    非常感谢您的宝贵意见!


    你好、Chuck、

    使用 限流电阻器和肖特基二极管保护输入的可能解决方案。 您是否可以推荐特定的肖特基二极管? 一个具有合适的 VF 和低电容但不会显著影响响应时间的放大器? 是否完全不需要额外的二极管? 内部钳位二极管的作用是相同的吗?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jejomar 的跟进。  我想说、这些并不是完全必要的、但当有人拥有将输入驱动到电源轨之外的应用时、总是需要考虑的问题。  在内部 ESD 保护方面、它们是不同的。  我们的内部 ESD 二极管在更高的电压下开始导通、并在超过电源轨0.7V 时完全导通。  肖特基将开始在0.3V 范围内传导更多电流。  它实际上取决于输入端的波形是什么样子、以确定它们是如何需要的。  我们保证我们的器件达到一定的水平。  超越这一点始终是可能的、我们并不保证操作的进行。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    我仍然认为分压器是一个好主意

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 的支持。  

    Jejomar、  

    如果没有其他问题、我将关闭此帖子。 如果您这样做、请随时回复。