This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1458:大漂移

Guru**** 2872690 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1458, TLV9302, LM324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134719/lm1458-large-drift

器件型号:LM1458
主题中讨论的其他器件: TLV9302LM324

客户正在设计直流电源项目。 它们使用 LM1458器件、LM7915和 LM7815的功率为-15V 和+15V。

它们使用 LM1458放大采样电阻器上的信号、并且信号在同一方向上被放大47倍。 °°为28 μ V 至70 μ V、输出电压漂移约为0.0074V。

客户认为漂移很大、希望我们推荐低漂移运算放大器。

我发现 LM1458温漂为0。 那么、我如何向客户推荐低温漂器件呢?   期待您的回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    他们真的是客户吗? 很奇怪、他们选择了上个世纪的所有器件(真正的旧产品)。   

    漂移不是真正的零。 完全未指定漂移。 25°C 时的失调电压不是很好、没有其他温度记录。  

    电路的(噪声)增益为46k/1k +1 = 47。 输出直流误差将为47 * Vos (包括漂移)

    7.4mV 漂移相当于157uV 漂移或3.7uV/C 漂移。

    确定可接受的(输出)误差量。 将其除以47、然后查找比该数学结果更好的运算放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我可以理解您的好奇心。 客户确实使用 LM1458、我建议他们测试 TLV9302。  

    感谢你的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    在世界上的某些地方、人们很乐意获得任何运算放大器。 它们无法切换到最新的运算放大器、但必须采用它们得到的结果(LM324、LM1458等)。

    LM7815和 LM7915仍供专业人员使用

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    您的观点和体验始终很有价值。