This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301EVM:AMC3301EVM

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3301EVM, AMC3301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134213/amc3301evm-amc3301evm

器件型号:AMC3301EVM
主题中讨论的其他器件: AMC3301

大家好、

如何获取此 AMC3301EVM 的光绘文件或2D/3D 文件以供参考?

谢谢、此致、

TMV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tien、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  为了澄清一点、您是否正在寻找 AMC3301器件封装的2D/3D 模型或实际的 AMC3301EVM?  如果这确实是对 EVM 光绘文件的请求、我能不能询问您对该级别的详细信息有何打算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的支持。 我正在寻找  AMC3301EVM 评估套件。 我只需要它的2D/3D、包括其详细尺寸(包括组件的位置)、以便 JIG 外壳设计进行测试。 如果您可以提供、那就很好了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tien、

    我们当地团队的 Eric Vo 也就此问题与我联系。  我会让他直接与您联系、提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    可能是同一个请求。 在直接向 Eric 咨询之前、我先从 TI 论坛寻求您的支持。 我们已经联系过、他也很长时间地支持我。

    再次感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是-相同的请求。  Eric 将与您联系。