This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200BDWVR

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134217/amc1200-amc1200bdwvr

器件型号:AMC1200

您好!

我面临的问题与 AMC1200和 OP-AMP 输出的噪声和电压搜索有关。

如果有任何错误连接、请检查原理图。

R20-2Mohm、R22-2Mohm 和 R24-1Kohm

C20-10nF、C22-0.1uF、C24-0.1uF

R342、R346-3K3、R347、R343-5K6、C229-1nF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mahesh 您好!

    AMC1200的负输出不应像连接时那样直接接地。 输出被驱动、并且当以这种方式连接时、器件可能会受到损坏。  

    我建议查看本文档中的差分到单端转换示例 :https://www.ti.com/lit/an/sbaa347/sbaa347.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    好的、我明白了。 如果存在任何可能性、使用此类配置时、次级侧的电压将不稳定/不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahesh、

    是的、当然、因为您对 AMC1200的一个输出短路!!!!!! 必须将差分放大器连接到输出端、或将 ADC 连接到差分输入端。

    Kai