This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC6041:关于防护环

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132576/lmc6041-about-guard-ring

器件型号:LMC6041

大家好、

 

我有四个问题。

 

----

[第1季度]

防护环上的过孔位置是否有规格?

我是否可以在不安装通孔的情况下使用它?

 

[第2季度]

是否有建议的图形宽度?

例如、您能告诉我们图31中建议的防护环宽度吗?

 

[第3季度]

由于电路板限制、无法完全用防护环进行密封。

因此、缺少防护环的一部分。

在这种情况下、我猜测 Guard Ring 无法提供完整的性能。

我的理解是否正确?

 

此外、是否存在缺失防护环的可接受标准?

 

[第4季度]

图35。 空中布线。

如果环境是热的和潮湿的(因此绝缘性能下降的环境),防护环的影响是否会降低?

----

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    [引用 userid="103108" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132576/lmc6041-about-guard-ring "]

    是否有建议的图形宽度?

    例如、您能告诉我们图31中建议的防护环宽度吗?

    [/报价]

    图31中所示的孔不一定是通孔、但也可以是通孔组件的简单孔。

    或者您是指不同的东西吗?

    [引用 userid="103108" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132576/lmc6041-about-guard-ring "]

    是否有建议的图形宽度?

    例如、您能告诉我们图31中建议的防护环宽度吗?

    [/报价]

    没有建议的图形宽度。 但相邻铜轨的宽度和距离应满足布局制造商的要求。 他通常指定最小距离和宽度。 请联系您的布局制造商。

    由于很难在 SOIC 运算放大器上引入保护环、因此我建议使用 PDIP 版本。

    [引用 userid="103108" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132576/lmc6041-about-guard-ring "]

    由于电路板限制、无法完全用防护环进行密封。

    因此、缺少防护环的一部分。

    在这种情况下、我猜测 Guard Ring 无法提供完整的性能。

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    如果开口很小、护圈仍然非常有效。 但不要将外部信号路由到靠近开口的位置。

    [引用 userid="103108" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132576/lmc6041-about-guard-ring "]并且,是否存在缺少防护环的可接受标准?

    数据表的"用于高阻抗工作的印刷电路板布局"部分提供了良好的标准。 但是、如果您有疑问、只有测试布局才能提供答案。

    [引用 userid="103108" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132576/lmc6041-about-guard-ring "]如果环境炎热潮湿(因此绝缘性能下降的环境),防护环的影响是否会降低?[/quot]

    使用护圈的想法只是为了在这些情况下提供帮助。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    为了添加到 Kai 的注释中、下面是 一些用于防护的额外资源、并解释了数据表中提到的一些其他技术(分别为第1部分和第3部分):  

    https://www.edn.com/design-femtoampere-circuits-with-low-leakage-part-one/ 

    https://www.edn.com/design-femtoampere-circuits-with-low-leakage-part-2-component-selection/ 

    https://www.edn.com/design-femtoampere-circuits-with-low-leakage-part-3-low-current-design-techniques/ 

    如果您有其他问题、请告诉我。
    谢谢!

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San、Ashley-San、

     

    感谢您提供的信息和评论。

    我还有其他问题。

     

    Ashley-San、

     

    我收到了客户的问题。

    我是否可以将 Kai-San 的答案报告为您的(TI)答案?

     

     [Q1_Additional ]

    很抱歉我没有解释。

    我想知道是否有过孔(或通孔)的推荐位置。

    (例如、距离+IN 端子 xx mm 的点等)

     

    我想没有特别的规定。

    但是、如果您有任何信息、请告知我们吗?

     

    [Q4_Additional ]

    启新说:“使用护圈的想法只是为了在这些情况下提供帮助。”

    因此、即使环境很热且潮湿(因此绝缘性能会下降)、防护环也能发挥良好的效果。

    我的理解是否正确?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    [引用 userid="103108" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132576/lmc6041-about-guard-ring/4203233 #4203233"]

    我想知道是否有过孔(或通孔)的推荐位置。

    (例如、距离+IN 端子 xx mm 的点等)

    [/报价]

    过孔不应太靠近护圈、因为一些泄漏电流可能从过孔流入敏感端子、从而流入护圈下方。 因此、最好不仅在 PCB 的一个铜平面上、而且在 PCB 的所有平面上都有一个保护环。 如果过孔靠近护圈、这将更有效地屏蔽来自过孔的泄漏电流中的敏感信号。

    [引用 userid="103108" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132576/lmc6041-about-guard-ring/4203233 #4203233"]

    因此、即使环境很热且潮湿(因此绝缘性能会下降)、防护环也能发挥良好的效果。

    我的理解是否正确?

    [/报价]

    是的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

    感谢您的快速回复和详细信息。

    Ashley-San、

     

    我收到了客户的问题。

    我是否可以将 Kai-San 的答案报告为您的(TI)答案?

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、  

    是的、我同意 Kai 的建议。  

    此致、
    Ashley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley-San、

    感谢您的快速回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashley-San、

     

    我还有其他问题。

     

    [问题5]

    我们的客户使用 SOIC PKG 和4层电路板。

    此外、防护环的布局仅为第1层(L1)。

    防护环是否应放置在所有层上?

     

    [问题6]

    它们在护圈顶部有一个过孔。

    如果您有任何疑虑、请告知我们吗?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    它仍然不是最佳状态。 有害的泄漏电流可能会流过 FR4材料:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai-San、

     

    感谢您的回答。

     

    如果您对 VIA 有任何意见、请告诉我们吗?

     

    我了解到不需要的泄漏电流。

    如果您有任何想法、请告诉我们改进的地方吗?

     

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    KI 正确表示通过 FR4材料泄漏。

    可以进行改进、但它们都取决于应用和所需的性能。

    如果可能、我通常会从受保护区域中移除阻焊层、因为这是从信号到 PCB 的另一个泄漏源。

    创建过孔栅栏可以为敏感输入提供额外的保护、请参阅示例:

    这个过孔栅栏不是一个完美的解决方案、但是应该稍微减少通过基板的泄漏。

    或者、您可以在防护环外的电路板上切割一个槽口、以物理方式将防护区域与非防护区域隔开。

    这将减少泄漏、但通常会增加复杂性和制造成本:

    最后、选择不同的 PCB 材料可以是减少通过基板的泄漏的有效且简单的方法。 PTFE 或陶瓷基板的泄漏比 FR4低、但生产成本更高。 过去、我们使用 Rogers 4000系列产品来实现超低泄漏 PCB。

    希望这有助于创建您的防护结构。

    最棒的

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai-San、Jacob - San、

    感谢大家的支持和评论。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏