This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA 226 | 40-400V 实施(TIDU849应用手册)-电压测量关闭

Guru**** 2811295 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134855/ina226-ina-226-40-400v-implementation-tidu849-application-note---voltage-measurement-is-off

器件型号:INA226

您好!

INA226 (40-400V 实施)基于 TIDU849应用手册(40V 至400V 单向电流/电压/功率监控参考设计)。  

我们在电路板上实现了该电路。 下面是我们面临的问题:

测量90V 和0mA 负载-- INA226报告90V 和1.125mA (不确定电流上的这个误差)

测量90V 和100mA 负载-- INA226报告98V 和101mA 负载(但 DMM I 测量的输出电压仍为90V)

测量90V 和200mA 负载-- INA226报告103V 和201mA 负载(但 DMM I 测量的输出电压仍为90V)

测量90V 和300mA 负载-- INA226报告105V 和301mA 负载(DMM 在90V 下测量)。

因此-由于某种原因、我的电压测量随着负载的增加而增加(但我的物理输出电压仍为90V)。

我测量了 VBUS (INA226上的引脚8)、该分频器值的移动不会太大、有关测量值、请参阅表:

Rtop 150000
机器人 4750.
实际值 VBUS-U17-8. 计算出的分频器 负载   负载测量
90 2.742 2.76. 0 0
90 2.742 2.76. 99.98 101.125.
90 2.744. 2.76. 198

201.125.

我在 R51检测端测量、并且不会改变 Vsense 的值。

我在 R47上测量-在这里、我可以看到每100mA 增加200mV (这确实与 I2C ADC 计数的6-9V 差异相对应)。

下面是我们的原理图:

我还短路了 R49和 R52 (10欧姆),并删除了 C47 -- VIN+/ VIN--的输入滤波器--但这没有产生任何影响

我们尝试测量70V - 200V

一如既往地感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     原理图中似乎有多个接地标签。 您是否将它们全部连接到了某个位置? 如果不是、您是否可以租赁该工具、然后再次尝试测量?

    此致、Guang