This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9034:3.3V 时的开关特性

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134859/tlv9034-switching-characteristics-at-3-3v

器件型号:TLV9034

您好!

是否有更多有关 Vs=3.3V 时 TLV9034开关特性的信息(如数据表中的表6.9)? 我对该电源电压下的最小/最大切换频率特别感兴趣。

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    感谢您发帖。  查看我们提供的数据、我实际上并不了解我在3.3V 和5V 之间的速度性能差异。  因此、您可以假设它非常相似。  遗憾的是、由于它仅为典型值、不能保证、因此我们实际上无法为您提供最小值/最大值。  但是、客户可以假设 在工艺角度和温度 A +/- 15%的变化范围内进行测试。

    卡盘