This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DEM-OPA-SOT-1A:DEM-OPA-SOT-1A

Guru**** 2580425 points
Other Parts Discussed in Thread: DEM-OPA-SOT-1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1134516/dem-opa-sot-1a-dem-opa-sot-1a

器件型号:DEM-OPA-SOT-1A

此 PCB 的图像在四个角处没有螺孔、但数据表中的 PCB 布局显示了螺孔。 您能否确认演示板是否会有支孔?

我正在寻找汇编图、并为该板挑选和放置文件以进行汇编

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ekta、

    正如可能发生的那样、图像不是 DEM-OPA-SOT-1A、而是不同的 PCB。  您可以通过检查四个 SMA 连接器位置的位置来验证这一点、这些位置在图像和用户指南之间不匹配。  请使用2012版本 B 用户指南来制定计划并了解相关内容。  我将看到我们是否有任何图片需要更新网站;很抱歉、您感到困惑。  DEM-OPA-SOT-1A 将具有用户指南中所期望的螺孔。

    最棒的

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能否获取此电路板的拾放文件和装配图以便进行装配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ekta、

    由于此 EVM 是空白 EVM 板、您需要自己组装组件、因此 TI 没有 DEM-OPA-SOT-1A EVM 上组件的任何拾放或组装文件。

    您可以使用第3节中的组件说明来正确调整组件的大小并选择组件。

    最棒的

    阿尔茨