This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA350:关断时的输出特性

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: INA350, INA322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133745/ina350-output-characteristics-while-in-shutdown

器件型号:INA350
主题中讨论的其他器件: INA322

我正在考虑将两个 INA350器件的输出连接在一起、并启用(仅限)其中一个器件、而另一个器件保持关断状态。

对于 INA322、数据表(第11页"关断模式")中有一条注释 :"进入'sleep mode'后、放大器具有高输出阻抗、使得 INA322适用于多路复用"。

但 INA350数据表并未真正定义 INA350输出进入关断模式时会发生什么情况。

对于我的应用、如果 INA350在关断时仍在其输出端显示一些负载、则可以、它不需要高阻态、但它只是不能确切地知道在关断时输出端实际发生了什么。

请详细说明一下吗?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    欢迎使用 e2e!

    在 INA350关断期间、我没有看到任何有关输出的文档。
    明天我将进入实验、测试关断时输出的功能。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Carolina。

    我希望输出能够将两个 INA350的输出连接在一起并启用一个或另一个 INA350。

    我期待听到您的调查结果。

    感谢您对这家卡罗来纳州的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    关断模式下的输出为 VREF

    随附的这个 ppt 包含了我在实验室中进行的测量: e2e.ti.com/.../SD_5F00_INA350.pptx

    下面的 INA350方框图中显示了该结构:  

    RG 在关断期间不是"开路"、因此将有一条从 REF 到 OUT 的高电阻路径(大约430k)通过所有这些电阻器。 换句话说、关断时的 OUT (空载)将与 REF 相同。

    要回答初始问题、  

    [引用 userid="532921" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133745/ina350-output-characteristics-while-in-shutdown "]

    我正在考虑将两个 INA350器件的输出连接在一起、并启用(仅限)其中一个器件、而另一个器件保持关断状态。

    对于 INA322、数据表(第11页"关断模式")中有一条注释 :"进入'sleep mode'后、放大器具有高输出阻抗、使得 INA322适用于多路复用"。

    [/报价]

    在关断模式下、INA350输出不是高阻抗、因此不适合以 INA322的方式进行多路复用。  

    祝你一切顺利、
    Caro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    如果我正确理解您的发现、我可以将两个 INA350的输出连接在一起、并在另一个处于关断模式时一次启用它们。

    如果在关断模式下、INA350的输出通过其内部电阻器保持通过大约430K 连接到 REF (并且不被钳位到 REF 或任何其他引脚或以任何方式驱动) 那么、启用的 INA350在连接到另一个处于关断模式的 INA350的输出时、驱动其自己的输出不会有任何问题。

    启用的 INA350的输出将在其430K 的输出端看到一个负载、该负载连接到另一个运算放大器的 REF 电压。

    例如、如果两个 INA350上的 REF 都连接到 GND、那么启用的 INA350将毫无问题地驱动它的输出、它只会在其处于关断状态的 INA350输出上看到430K 到 GND 的负载。

    您是否同意此评估?

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    是的、就是这样。 我非常关注非高阻抗、以至于我忘记了下面的其他陈述。  

    [引用 userid="532921" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1133745/ina350-output-characteristics-while-in-shutdown 对于我的应用、如果 INA350在关断时仍在其输出端显示一些负载、则可以正常运行、它不需要高阻态、

    我想强调的是、如果使用10或20 (ABS)的增益、负载会稍微降低:  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对这家卡罗来纳州的支持!

    Matt