This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240 ESD 测试

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA240, INA190, INA193

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049321/ina240-ina240-esd-test

器件型号:INA240
主题中讨论的其他器件: INA190INA193

大家好、  

我的客户正在对 INA240进行 ESD 测试。 他们发现、当他们使用6kV 电压进行 ESD 测试时、一些 IC 将进入以下异常状态、  

  1. 当测得的电流为0时、INA240输出约为0.45V (VCC 为3.3V)
  2. 器件温度将快速上升至100C 以上  

如果我们循环使用电源(断电和上电)、IC 将恢复正常。  

我们有以下问题、  

  1. 我们以前是否遇到过类似的问题
  2. 发生此问题时、器件处于何种异常状态。 这是否符合我们的预期? 谢谢。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hollis、

    我们没有遇到这样的问题、 因为我们没有将 ESD 测试到这个级别。 根据数据表、INA240的最大额定 ESD 测试是在2kV 下进行的人体放电模型测试:

    您的客户正在以3倍的最大额定 ESD 性能进行测试。 当客户执行通过下电上电循环缓解的测试时、似乎有东西锁存在器件中、但如果器件遇到这种 ESD 量、我们无法保证器件不会受到损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carolus、  

    我们是否有 ESD 等级更高的产品/路线图? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hollis、

    INA190的测试电压为3kV、但我认为这是我们执行的最高级别的测试。 我可以检查系统以查看是否有更高的可用选项、但我们将开始在状态中输入假日期间。 可能需要几天的时间才能收到响应。 下周我将再次跟进、确认我们是否有更好的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hollis、

    我谈到了系统、他们建议产品系列中具有最高 ESD 测试电流放大器的是 INA193、该放大器经过了4kV HBM 测试。 由于电池的尺寸、我们通常不会获得比2.5kV 高得多的电压。