This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2365:关于输入端子的绝对最大额定值。

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2365, OPA2365-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047532/opa2365-about-the-absolute-maximum-rating-of-input-terminals

器件型号:OPA2365

大家好、

我的一位客户将使用 OPA2365开发他们的新产品。

目前、他们对 OPA2365绝对最大额定值有以下问题

输入端子。 请给我回复。

问题1. 输入端子的绝对最大电压被描述为-0.5V (最小值)/+0.5V (最大值)

   器件数据表(版本 SBOS365F)的第4页。  

   客户认为这些值是错误的、并且(V−)−0.5V (最小值)/(V+)+ 0.5V (最大值)是正确的。

   (在 OPA2365-Q1数据表(Ver.SBOS512E)中 、描述了输入端子的绝对最大值

   ( V−)−0.5V (最小值)/(V+)+ 0.5V (最大值)。)

   他们的理解是否正确?

问题2、如果问题1的答案是肯定的、您是否有修改评级描述的计划?

   修改时间是什么时候?

问题3、如果问题1的答案是否定的、为什么这些描述不同?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    是的、他们的理解是正确的。 我将尝试更新数据表。 通常需要两周左右的时间。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的回复。

    客户和我期待看到更新后的数据表。

    谢谢、此致、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    非常感谢您的支持。

    数据表修改进度如何?

    您能否告诉我、 由于客户需要更新的数据表、已修改的数据表发布计划?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    控制数据表的系统工程师担心更改数据表将需要向我们的所有客户发送 PCN、如果是这样、则不希望进行此编辑。

    “您能否检查脚注2是否足以满足客户的要求,因为它清楚地提到电源可以超出电源电压0.5V 以下:

      "

    此致、

    肖恩