This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA541:OPA541单电源运行

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA541, TINA-TI, OPA549

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043012/opa541-opa541-single-supply-operation

器件型号:OPA541
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA549

您好!

根据数据表中的信息、我在单电源配置(+36V 和 GND)中使用 OPA 541。 但是、为了获得适当的输出、我需要在运算放大器的输入端子上施加偏置电压。 尤其是在同相配置中、我需要 t 在反相引脚上施加-5V (V2)电压。  如果我在电路中使用-5V、那么采用单电源配置没有优势。 任何替代此-5V 的解决方案。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujith、

    首先、我在 TINA-TI 中设置 OPA541电路以检查直流节点电压。 您可以在下面看到我获得的结果。 请检查并确保电压符合您的设计要求。 快速检查施加的电压以及纸张上的级增益是否符合 TINA 电压结果。  

    如果在上 OPA541同相电压路径上确实需要-5V 电源、则反相电压直流/直流转换器可能会满足该要求、这将获取正电源电压并将其反相为负电压。 缺点是它需要一个额外的 IC 及其 多 个无源组件。

    此致、Thomas  

    精密放大器应用工程

    e2e.ti.com/.../OPA541_5F00_Inv_5F00_NonInv_5F00_01.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的宝贵答复。

    这些是要求;

    输入信号(正弦波)的频率为13.5Hz、VPP 为15伏。 它还具有7.5V 的直流电平。 该信号同时通过反相和同相放大器配置。 (这两种配置都具有增益2)。

    以下是预期输出。

    我要在这个回复中附加一个 TINA 设计文件、该回复是使用 OPA549完成的。 在使用 OPA549时、我们将获得所需的输出。 但是、当我们用 OPA 541替换它时、输出会发生变化。 偏置条件相同。

    e2e.ti.com/.../OPA549.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujith、

    您确实 从第一个电路中稍微更改了一个电路。  从下运算放大器输入电路的输入电路中移除了-5V 电源、并在上运算放大器输入电路中更改了电阻分压器值。   如仿真所示、通过这两种变化获得的直流输出电压将导致两个运算放大器输出都处于约+15V 的电压。  

    您将遇到的任何运算放大器 OPA541或 OPA549问题是、它们限制了输出可以摆动到多接近电源轨。 波形中的削波表示输出无法摆动到更接近负电源轨的位置。  它们的摆动距离受要求它们提供的负载电流的影响。 负载电流越高、与电源轨的距离越远、最大值就越大。 如果您需要放大器一直摆动至0V、则 V-电源引脚必须由低于0V 的几伏负电源供电

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sujith、

    您是否理解我的解释? 您对 OPA541/OPA549电路还有任何疑问吗? 如果您有所需的信息 、请继续操作并关闭此 e2e 线程。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Thomas 的支持。