Other Parts Discussed in Thread: INA181-Q1, INA181
主题中讨论的其他器件: INA181
你好。
我在汽车生产中使用 INA181-Q1来监控电池的电流。(最大电流:3.87A)
作为数据表说明:INAx181-Q1的输入电路可精确测量超出电源电压 VS 的电压。例如,
Vs 可以是5V、而 IN+和 IN–的总线电源电压可以高达26V。但是、输出
OUT 引脚的电压范围受 VS 引脚上的电压限制。 INAx181-Q1也可承受全部电压
IN+和 IN–输入引脚上的差分输入信号范围高达26V、无论器件是否如此
在 VS 引脚上加电。
如果我们希望在瞬态电压超过26V 时保护 INA181,
那么、我们如何修改这个 Sch?
2.根据数据表(第31页)、 如果我们将遵循使用双齐纳二极管的这种瞬态保护、
您能为我建议齐纳二极管的器件型号吗?
根据我们的设计 Sch、如果我们要更改 R342/R343以增大电流、避免更大的电流损坏电阻器、
但将电阻器更改为更大会影响电流 精度的测量、对吧?
您能给我一些建议吗?
B、R
赫琼