This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704-SEP:具有低电压性能的比较器或运算放大器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LM139, TLV1704, LM139-SP, LM139AQML, TLV1704-SEP, TLV7021, TLV9024, LM339LV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048610/tlv1704-sep-comparator-or-opamp-with-low-vol-performances

器件型号:TLV1704-SEP
主题中讨论的其他器件:LM139TLV1704LM139-SPLM139AQMLTLV7021TLV9024LM339LV

你好

我正在寻找一个比较器或运算放大器来控制 NPN 基极晶体管(用作开/关开关)

SEP 器件

当查看不同的数据表时、其中大多数具有非常高的 VOL 最大值(等于或高于700mV)

我没有找到任何具有更低最大电压  <[0.3 - 0.5]V 的组件

对于可用于此类功能的器件型号有什么想法?

谢谢

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    如果您只驱动一个基极、则不需要大于1mA 的电流-除非它是大电流下的大晶体管。

    VOL 将与灌电流成正比。 灌电流越小、输出摆幅就越接近0V。

    TLV1704是一款微功耗器件、因此其摆幅不会像 LM139系列那样接近电源轨。

    请看一下商用 LM139的输出摆幅图、图3。 LM139-SP 器件将是类似的。

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2901.pdf

    我们没有"SEP"版本的 LM139、因此封装主要是陶瓷封装。

    您的电源电压和预期灌电流是多少?

    一个技巧是添加一个与基极串联的二极管、或者、如果担心 VOL 不够低、使用达林顿管来增加基极导通电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的快速回复

     我看到了 LM139AQML、LM139QML 数据表

     可考虑使用 LCCC 封装(NAJ002A)和 NAC0014A 封装

    • Vsat 约为(@μ A 灌电流<= 4mA)
      • 25°C 时最大400mV
      • 55 +125时的最大值为700mV
    • …确保这些 VSAT 限制包括100krad 或不包括0 μ s 后的降级,您能解释吗?
      • VCESAT…低至1 μ s、因此对 VSAT 参数没有重大影响
      • 根据 LM139曲线、在4mA 时、Vsat 约 为0.2V、这表示典型值、过热时限值将 介于400和700mV 之间(因此限值相同)

     仍然有点高…μ A 直接连接到 NPN 基极

    我们的温度范围为-40 + 85

    电源[0-3.3V]

     是的、添加串联二极管或达林顿管将有所帮助!

     我看了逻辑缓冲器…!  但是、逻辑器件和 VSAT 仍然彼此闭合。

     谢谢

     是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    曝光后、器件将保持在数据表规格内。

    请参阅以下第25页:

    了解航天产品

    温度越低、VOL 在+85时就越低。温度限值为125C。 电压随温度升高而增加-因此125C 是最坏的情况。

    一个警告是 LM139不是 R-R 输入、其上输入范围受限为 VCC-2V、或3.3V 电源时为1.3V。 输入必须低于1.3V。

     产品文件夹包含 ELDRS、TID 或 SEL 报告以及数据、因此您可以在曝光之前和之后看到移位。

     https://www.ti.com/product/TLV1704-SEP#tech-docs

     https://www.ti.com/product/LM139-SP#tech-docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul

    是否可以使用700或1100mv 的电压来模拟 TLV1704?  

    与 Tina 一起?

    请告诉我

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    您可以使用 TLV170x 系列 TINA 模型、但它仅对室温性能进行建模、但它似乎是最坏的情况、因为它在4mA 时显示大约650mV。

     TLV170X TINA-TI 宏和参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul  

    我想知道 TLV1704-SEP 集电极开路输出在0和2.2V (电源斜升)之间的行为是什么?

    在正常运行时、是否有可能使 TLV1704消耗一些电流?  

    图17短路电流显示、当输出短路时、某些电流可能会流出

    请告诉我是否有配置可以完全预测输出行为?

    谢谢

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    我们目前正在研究您的后续问题、我们将很快回复您。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yves 您好!

    我无法了解内部细节,但作为 ESD 保护电路的一部分,有一些电流“泄漏”(灌入)到输出中*如果上拉电压高于电源电压并且输出为高电平的话。

    由于器件是集电极开路(无法提供大电流)、因此将输出短接至接地会对器件造成热损坏。

    TLV1704没有定义的上电状态、因此我们无法说明低于 Vcc min 时的上电状态 但趋势是、输出将"高阻态"(高电平)上升、直到器件开始"唤醒"大约1.4V、此时它可以开始响应输入条件。 同样、这是在低于指定范围的情况下运行、不保证加电行为。

    如果您确实需要受控启动、请参阅具有指定加电行为的较新器件、例如 TLV7021系列或 TLV9024和 LM339LV。