This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:稳定时间比 TLV2171放大器推荐时间短

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2171, OPA2991, OPA2992, TLV9062, OPA2834, LMH6643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048013/tlv2171-faster-settling-time-than-tlv2171-amp-recommend

器件型号:TLV2171
主题中讨论的其他器件: OPA2991OPA2992TLV9062OPA2834LMH6643

大家好、

我的 1μs 需要比 TLV2171 0.1%μ s 更快的趋稳时间放大器、该放大器用于感应 HVAC DC_LINK 电流并获得更高的感应精度。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2991或 OPA2992

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.5μs 我的错误、我的客户需要比 TLV9062更快的稳定时间放大器:0.1%μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA2992 µs 0.3 μ A。 µs OPA2834或 LMH6643等高速运算放大器、其电流小于0.1 μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您是否知道 OPA2992是一款速度足够快的放大器? 您还知道客户的稳定时间目标吗?  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、

    我们是否解决了您的问题? 如果是、请将解决您问题的答案标记为"此已解决的我的问题"、如果您有其他问题、请告知我们。