This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4170-Q1:OPA4170-Q1与非 Q1产品之间存在差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4170-Q1, OPA4170, OPA4991-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048244/opa4170-q1-different-between-opa4170-q1-and-nonq1-product

器件型号:OPA4170-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA4170OPA4991-Q1

我已向客户询问 OPA4170-Q1与非 Q1产品之间的差异。

我认识到 OPA4170-Q1和非 Q1产品之间的差异在于 IB 和 IO 的规格。
我重新对数非 Q1产品(OPAx170)是否与 IB 和 IOS 的规格相同、对吗?
您能否告诉我为什么只有 OPA4170-Q1有所不同?

OPA4170 (非 Q1)

 

OPA4170-Q1

  

此致、
千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、OPA4170-Q1使用具有较高泄漏电流的 ESD 保护二极管的不同裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    我怀疑克莱明是对的、但我将对此进行调查以确认!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    为了提供更新、我们仍在继续对此进行调查、并应尽快为您提供答案!

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克利夫顿-圣

    感谢您的确认。

    如果您有更新、请告诉我。

    此致、

    千兆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

    当然! 小组仍在调查此事。 很抱歉让我们等了一会。  

    此致、  

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、克利夫顿-圣

    我很抱歉耽误你的时间、但有客户要求我尽快回复吗?

    此致、

    千兆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Higa-San、

     由于对汽车行业的资质要求更严格、我们有着不同之处。 为了确保我们保持在规格范围内、我们将偏置电流设置为较高的最大额定值。   

    如果存在这种偏置电流差异、我建议您使用我们的其他一些汽车器件、例如 OPA4991-Q1。   

    此致、

    Robert Clifton