This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6700:TPS3700和 TLV6700之间的热性能信息

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6700, TPS3700, TPS3700-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048804/tlv6700-thermal-information-between-tps3700-and-tlv6700

器件型号:TLV6700
主题中讨论的其他器件: TPS3700TPS3700-Q1

大家好、  

我们的客户希望使用 TLV6700作为 TPS3700的替代产品、他们对热性能信息有疑问。  

  为什么 TLV6700和 TPS3700热性能信息不同?

根据 数据表上的典型特性、TLV6700 和 TPS3700似乎具有相同 的温度特性。  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在哪里可以看到差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimada-San

    感谢您发表您的问题、但您能否详细说明您提到的差异。  与克莱明相似、我也看到了它们。  无论如何、它们应该是相同的、如果存在不同的地方、则是错误的。   

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuho、

    TLV6700基于 TPS3700、但具有更严格的保修阈值规格、可在室温下获得0.5%的精度。

    结构相似、因此它们具有相同的热性能。 在电气方面、它们将执行相同的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

     

    感谢您的评论。 很抱歉,我误解了。

    对于以下 E2E、TPS3700和 TPS3700-Q1具有相同的热信息、数据表中的"TPS3700-Q1"表示驱动热数据。

     

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1047993/tps3700-q1-thermal-information-between-tps3700-and-tps3700-q1/3880875#3880875

     

    但是,“TLV6700”和“TPS3700-Q1”的热性能信息不同。

    请确认“TLV6700”、“TPS3700”和“TPS3700-Q1”是否具有相同的热性能信息?

    如果是、请告知我们正确的信息。 谢谢!

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimada-San

    我明白你的意思,很抱歉,这种混乱。  它们是不一致的,我不知道为什么。  遗憾的是 、验证这些数字需要几天时间、但您是否介意我问您的设计为何会对其感到担忧?  这些器件功耗极低、几乎没有自发热。  因此裸片和环境温度本质上是相同的温度。  同时、我将使用较大的值、因为这些值是最坏的情况。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Chuck

    感谢您的回复。  

    他们需要这些热性能信息来进行认证。  

    请在您找到正确的热性能信息后通知我们。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shimada-San、

    我们正在努力获取认证所需的热性能信息。 我们将很快为您提供最新信息。

    此致、

    Joe

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”提供,“不含任何瑕疵”,并受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimada-San

    请使用 TPS3700-Q1数据表中的值。  热建模团队在模型生成方面进行了一些改进、并确认这些值是最准确的。

    谢谢、Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、  

    感谢您的支持!

    您是否计划修改 TPS3700DDCR、TLV6700DDCR 和 TLV6700QDDCRQ1的数据表?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只负责 TLV6700、但我们将在某个时候进行修订。  由于我之前分享的原因、这并不是一个高优先级。  这是一款功耗极低的器件、这些值根本不会影响器件性能。  此外、数据表中的值稍差、因此如果客户使用我们的现有值、则不会受到风险。   

    卡盘