主题中讨论的其他器件: AMC1350、 AMC3330
尊敬的团队:
是否可以使用 AMC1311B 检测反向电压?
目前、客户在逆变器应用中使用 AMC1311B。 但他们希望检测反向电压、以检测负 VIN 电压。
在 AMC1311的数据表中、 输入范围最大为-2V、输出(VOUTP-VOUTN)如何?

如下图所示、当输入电压为-0.1V 时、我们可以显示 VOUTP - VOUTN 也为-0.1V。 对吗?
0.5V、-1V、-2V 输入电压如何?
如果输入电压为负、主机是否知道使用 VOUTP - VOUTN 值的负输入?

请查看并告诉我您的意见。
谢谢你。