This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:AMC1311B 反向电压检测

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311, AMC1350, AMC3330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048718/amc1311-amc1311b-reverse-voltage-detection

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件: AMC1350AMC3330

尊敬的团队:  

是否可以使用 AMC1311B 检测反向电压?

目前、客户在逆变器应用中使用 AMC1311B。 但他们希望检测反向电压、以检测负 VIN 电压。  

在 AMC1311的数据表中、 输入范围最大为-2V、输出(VOUTP-VOUTN)如何?  

如下图所示、当输入电压为-0.1V 时、我们可以显示 VOUTP - VOUTN 也为-0.1V。 对吗?  

0.5V、-1V、-2V 输入电压如何?

如果输入电压为负、主机是否知道使用   VOUTP - VOUTN 值的负输入?  

请查看并告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    AMC1311的额定工作电压范围为-0.1V 至2V、如数据表所示。 检测0-2V 输入范围内的双极电压范围需要额外的前端电路、如本主题 中所述:https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046654/amc1411-how-to-use-amc1411-to-measure--2500v-to-3200v

    我们还有其他可为此类应用提供双极输入范围的器件、例如 AMC1350 (+/-5V)或 AMC3330 (具有集成直流/直流转换器的+/-1V)。

    检测到负输入电压时、以差分方式测量输出电压为负、如下所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    感谢你的答复。  

    我知道 AMC1311适用于 -0.1V 至2V 输入。  

    如上所述、在下图中、当输入为-0.1V 时、输出(VOUTP-VOUTN)也似乎为-0.1V。  

    客户不想知道 负输入的精确输出、而只是想知道负输入是注入的。  

    这 就是我提出这个问题的原因。  为了澄清这一点、当输入为-0.1V 和-2V 时、输出(VOUTP、VOUTN)是什么?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    我将检查并在下周早些时候回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    对此请求是否有任何建议? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    很抱歉耽误你的时间-应该在今天结束时给你一个答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    您似乎忘记了回复。  请在明天之前告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dino:

    该器件继续按预期输出、直到输出削波为-400mV。 超过-400mV 的负输入电压将不会提供有意义的数据。