This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:尺寸

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047290/usb2any-dimension

器件型号:USB2ANY

您好!

你好。

您能否与我们分享 USB2ANY 的尺寸? 谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您的发帖、我可以为您提供帮助。 电路板的尺寸为2.17英寸 x 3.12英寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    感谢您的回答。

    您有厚度吗?


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamara、

    你好。 我想跟进这项跟进质询。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

     由于 Tamara 能够为您提供 USB2ANY 电路板的外形尺寸、我怀疑她 是 通过直接测量电路板获得的。 Tamara 目前正度假至下星期一。 我在她的立体中看、看看是不是一个 USB2ANY 板、我可以测量其厚度、但事实并非如此。 我们通常对 EVM 使用0.062英寸的电路板厚度、但由于 USB2ANY 是由另一个 TI 组开发的、因此可能会有所不同。

    我们可能需要等到 Tamara 周二返回、以了解她如何获得电路板尺寸。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢你的答复。

    我想知道 Tamara 现在是否在办公室... 如果您能帮助检查、我们将不胜感激。 谢谢你。


    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    我今天早上向 Tamara 发送了一封包含您的 e2e 线程信息的电子邮件。 当有人从一段时间后返回时、总有一堆东西在等待、但我相信她会尽快回到您的身上。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您耐心等待我的任务。 该板非常旧、我们为其提供的设计文件未显示确切的高度、因此我必须通过将板的厚度添加到板上最高的组件来估算它。 这大约为0.162英寸。 获得高度的唯一其他方法是订购电路板并手动测量。 不幸的是、我的办公桌没有这些。