This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 运算放大器中的发热问题

Guru**** 2953120 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA130, OPA2130, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1043345/heating-issue-in-opamp

主题中讨论的其他器件:OPA130、 OPA2130、 TINA-TI

如果运算放大器的压摆率小于输入信号,运算放大器是否会发热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preetham、  

    请提供您正在使用的电路参数和运算放大器。

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!  

    感谢您的回复

    使用的器件型号为 OPA2130UA/2K5。 提供的电源为+25V 和-5V

    给定的输入波形规格:  

    频率:100KHz

    上升/下降时间:2us

    高/低时间:3us

    振幅:0至+20V

    增益:1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leonard、您好!  

    感谢您的回复

    使用的器件型号为 OPA2130UA/2K5。 提供的电源为+25V 和-5V

    给定的输入波形规格:  

    频率:100KHz

    上升/下降时间:2us

    高/低时间:3us

    振幅:0至+20V

    增益:1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pretham、  

    由于2V/usec 的低转换率、OPA2130UA/2K5在10V 幅值下无法支持100kHz。  

    压摆率2V/usec (dv/dt)等于 Vo*Δ 2πf 最大值、其中 Vo、输出幅值为10V、f_max 为最大值 输出频率。  

    f_max = 2V/usec/(10* 2π μ s)= 31.8kHz、根据您的配置和要求小于100kHz。  

    关于加热问题:我不知道应用正在驱动什么负载。 ISC 在室温下的额定电流为+/-18mA。 如果运算放大器在高电流应用中驱动、则可能是由于高拉电流/灌电流而导致器件升温。 我没有用于说明运行状态的参数。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preetham、

    关于您的问题- 如果运算放大器的压摆率小于输入信号、运算放大器是否会发热?

    如果输入信号压摆率超过运算放大器的压摆率、则运算放大器的压摆率将是限制因素和可达到的最大压摆率。 当运算放大器处于压摆率限制时、为补偿电容器充电所需的电流将达到最大值。 这将导致功率耗散和自发热略有增加。  

    但是、如果您施加的是上升时间为2us 的0至20V 输入、则边沿速率相当于10V/us 的压摆率。 这远远超过了 OPA130的1V/us SR。 当您尝试驱动压摆率比其固有压摆率高得多的运算放大  器时、可能会发生一些意外行为、具体取决于其设计。

    当输出驱动器和/或输出级无法 与施加的信号保持一致时、某些运算放大器将进入击穿状态。 当这些级内的晶体管  本应恢复到其静态状态时、它们会继续灌/拉高电流。 这会导致额外的电流  从运算放大器 V+电源路径流至 V-路径。 电流可能很大、会增加功率耗散和发热。

    最好避免这种异常运行条件、因为它对运算放大器的长期影响未知。 最好 使用  压摆率更符合电路工作条件的运算放大器。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    连接到   OPA2130UA/2K5 的负载是另一个用作放大器的 OPA2130UA/2K5。 因此、电压跟随器输出级消耗的电流较小、不应导致发热。

    我知道 该运算放大器的压摆率远低于输入的压摆率、因此电压跟随器的输出会失真。

    但我需要知道该运算放大器的受限转换率是否是其发热的原因。

    谢谢、此致、

    Preetham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pretham、

    连接到  OPA2130UA/2K5 的负载是另一个用作放大器的 OPA2130UA/2K5。

    您可以将上述图纸或原理图发送给我吗?  

    如果您正在讨论如下所示的并联运算放大器配置、请参阅随附的文章。    

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/thesignal/posts/paralleling-op-amps-is-it-possible

    但我需要知道该运算放大器的受限转换率是否是其发热的原因。

    当您在本部分讨论加热时:您谈论的是运算放大器触控过热、还是您可以无限期地将手指放在运算放大器表面上。 请更加具体。 运算放大器表面的温度读数将会很好。  

    我不认为单个运算放大器配置中的受限压摆率会导致发热(如果发热以 IC 中显著的温升为基准、不包括 R LOAD 的影响)。 但是、如果您配置的运算放大器如上所示标记为"X"、则可能会遇到加热问题、A1和 A2的输出可能因输出电压不平衡而相互抵消。  

    请提供您的设置中的实际运算放大器配置和负载、我将了解发热问题的根本原因。   

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。

    我已附上所使用的运算放大器配置的电路图。 此处用作电压跟随器的 U1的发热过大、可通过触摸 IC 表面来感受。  

    流经电流感应电阻器的信号规格如下所示:  

    频率:100KHz

    上升/下降时间:2us

    高/低时间:3us

    振幅:0至+20V

    增益:1.

    到目前为止、在电流感测电阻之后、线路中没有连接负载。

    请看一下电路、让我知道发热的原因。

    谢谢、此致、

    Preetham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pretham、

    感谢您与我们分享电路图。 我有一些问题,并会在明天回答质询。  

    我有以下问题:

    电流感应电阻器上的共模电压是多少?

    2.流经电流感测电阻的电流是多少? 通过感应电阻器交流还是直流的电力线? (您提到频率为100kHz。 我想确认100kHz 的显示位置。 您是否意味着通过感应电阻器有100kHz 0-20V 信号?)。  

    我假设2E 是指2Ω。 我们在美国不使用该公约  

    什么是0.014F、它是14000uF? 这是否是拼写错误?

    5、输出 U1A 和 U1B 是否有振荡?

    6.您是否有任何您可以与我们分享的示波器照片?

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只说分流电阻器上的差分输入电压为0V 至20V 是不够的-我们还需要知道系统接地的输入共模电压 VCM 是多少、如下所示?  如果高于+25V 或低于-5V、您将正向偏置输入 ESD 保护二极管(如下所示)、消耗 的电流不仅会使器件发热 、还会损坏 OPA2130的输入级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。

    电流感应电阻器上的共模电压是多少?

    它将是20V

    2.流经电流感测电阻的电流是多少? 通过感应电阻器交流还是直流的电力线? (您提到频率为100kHz。 我想确认100kHz 的显示位置。 您是否意味着通过感应电阻器有100kHz 0-20V 信号?)。  

    到目前为止、在电流感测电阻之后的线路上没有连接负载、因此电流将为0。 当提供20V 的恒定电压时、运算放大器不加热、但当输入信号从0变为20V、转换速率大于运算放大器可以支持的值时、运算放大器开始加热。

    我假设2E 是指2Ω。 我们在美国不使用该公约

    是的、它是2欧姆。

    什么 是0.014F、它是14000uF? 这是否是拼写错误?

    0.01uF

    5 、输出 U1A 和 U1B 是否有振荡?

    我在两个输出端都看不到任何振荡。

    6.您是否有任何您可以与我们分享的示波器照片?

    我随函附上以下文件

    INPUT to OpampOutput of Opamp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pretham、

    根据电路说明、我复制了 Tina 中的电路。 配置中缺少某些内容、并且无法复制输出。  

    差分放大器的第二个 OPA2130级应具有10V/V 增益(第一级仅为缓冲器)。 根据描述、输出应该处于饱和状态、即使在输入电压= 10Vdc 时也是如此。   

    2.您的输入示波器快照看起来正常(0-20V、fin = 83.76kHz)、但您的输出屏幕快照偏置为5V、波形可能以大约10V 为中心。 此外、示波器激发的输出电压振幅介于~12.6V 至大约5V (输出端为7.6Vpp)之间。 根据原理图配置、您的输出信号应饱和、但示波器快照不饱和。  

    如果输入端的 Vin =20V、则输出将在配置时饱和。 即使在10V 时、它也会饱和、请参阅下图。 请忽略 Vout 波形、输出不应处于正弦波、应完全失真(请参阅其从23.61V 到23.62V 的垂直轴)。 VP 节点正在转换、这在第二级之前看起来是正确的;第二级的增益= 10V/V、这意味着如果不受电源轨限制和限制(最大25Vdc)、理想情况下输出将在41.2V 至181.8V 之间饱和。  

    是 Tina 仿真。 让我们首先使设置保持一致、然后我将解释它的运行情况。  

    e2e.ti.com/.../OPA2130-SR-Issue-11032021.TSC

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Preetham、

    您的应用程序有几个问题:

    跨 Rshunt 产生的输入差分信号不同于输入共模电压 VCM。  在 VCM 悬空时应用偶数0V 差分信号将导致其 其中一个电源轨上的输出崩溃-请参阅下文。

    因此、为了使电路正常工作、您必须参考 VCM 与系统接地之间的关系-请参阅下文

    2. 为了适应+/-10V (20Vpp)输入信号、您必须将 VCM 提升10V、以便第一级的输出在任一电源轨的5V 范围内-见下文。  但 在 G=-10的增益中、输出必须达到+/-100V、这是-5V/25V 电源无法实现的-我使用了低于理想运算放大器来显示在输出电压范围内适应20V 输入信号所需的时间。

    使用实际 OPA130、20V 输入信号以系统接地为基准、将导致 Vout 在其负电源轨上饱和、从而在输出级产生击穿电流。  相信这正是您的器件发热的原因。

    4. 要解决此问题,您必须降低 Rshunt,使输入信号为2Vpp。  您还需要参考 Vref 为10V 的输出、以便 Vout 介于0V 和20V 之间-请参阅下面的内容。  

    对于0至8A 的电流测量、在0.249欧姆的 Rshunt 上产生0至2V 的电压、您需要将输出基准为20V、以便输出介于0至20V 之间-请参阅下面的内容。

    不过、如上所示、正弦输入信号在输出端变为三角形(转换)、因为 f=83.76kHz 频率超过 OPA2130的全功率带宽-请参阅下文。  OPA2130可适应 Vout=20Vpp 的最大频率约为30kHz -请参阅下图。

    将频率降低至30kHz 会导致输出波形不失真-请参阅下文。

    我已在 TINA-TI 原理图的下方附上、因此您可以将其用于自己的仿真。

    e2e.ti.com/.../0777.Preetham-OPA130-diff-amp.TSC