This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2171:如何降低 TLV2171 IQ

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2171, TLV9102, OPA2991, OPA2990, TLV9152, OPA2244, TLV9042, TLV9151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1042937/tlv2171-how-to-decrease-tlv2171-iq

器件型号:TLV2171
主题中讨论的其他器件: TLV9102OPA2991OPA2990TLV9152OPA2244TLV9042TLV9151

大家好、

我的客户使用 TLV2171来感应电池电压、他们希望在关闭工作状态期间降低 TLV2171 IQ 消耗、因为即使在关闭工作状态下、TLV2171也始终连接到电池。

支持需求:TLV2171外设电路设计可降低 IQ 消耗

期待您的回复、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    问得好! 为了使设计更简单、并减少实现此目的所需的外部电路数量、我建议选择具有内置关断功能的器件。 TLVx171系列没有这种功能、因此如果您想尝试、我建议查看 TLV9102或 TLV9152。 如果您需要支持更高的电源电压、我建议您使用 OPA2990或 OPA2991。  

    后续问题是、您为什么需要使用高压器件来感应电池电压? 如果运算放大器的输出进入 ADC、那么该 ADC 可能是一个电压较低的器件!  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    非常感谢您的快速回复。 最好使用具有内置关断功能的器件、Nice~ 我会向我的客户推荐这款器件

    BTW、您完全正确、放大器输出到 ADC、客户使用具有5V 电源的 TLV2171。

    现在、我向     客户推荐 TLV9042IDR IQ= 10μA μ A 和 TLV9151SIDBVR。

    最后、我有一个问题、无论  外设电路设计如何更改、器件 IQ 参数是否固定?  

    期待您的回复。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    虽然器件间的静态电流以及不同温度和/或电源电压下的变化会非常小、但外设电路不应改变静态电流。  

    此致、

    Robert Clifton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    更新了。

    我的客户测试了 TLV9042IDR 和 OPA2244、发现电池静态电流消耗与 TLV2171在非工作状态下的静态电流消耗没有很大差异。

    放大器电路显示如下

    他们希望确定背对背二极管的输入是否会影响 IQ 消耗。

    您能否帮助检查 TLV2171和 TLV9042之间不再存在差异的原因?

    他们希望确定 TLV9151是否有助于降低电池静态电流消耗。

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加。

    客户没有测试 TLV2171和 TLV9042 IQ、只是测试了电池静态电流消耗、没有太大差异。

    在此电池电压感应应用中、客户想知道低 IQ 放大器是否可以降低电池静态消耗?

    谢谢、期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    您能否提供 BAT+和 BAT-上的预期电压?  
    此外、缺少哪些电阻器和电容器值? 具体来说、R5、R6、R7、R8、R9、 和 C1?  

    从客户描述中可以看到、在两个运算放大器之间进行测试时、系统的 Iq 没有差异?  
    如果这种解释是正确的、则运算放大器 IQ 必须如此低、以达到系统的整体 IQ。 我将重点关注降低整体系统 Iq。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡罗莱纳、

    抱歉使用 Mix 表达式。 客户希望降低机器关闭状态下的电池12V 静态电流消耗、在此状态下、放大器的功率将关闭。

    但 TLV2171的静态电流消耗约为200uA、更换 TLV9042后、静态电流为190uA。

    ,、客户希望获得降低静态电流的支持、我建议增大 R1~R4和 R8以减小电流。 并添加 RC 以消除由电阻增大引起的噪声。

    您还有其他好建议吗? Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    您能否提供  R5、R6、R7、R8、R9的值、 和 C1?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要对其值进行双次检查

    您对此案例有更好的解决方案吗? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen、  

    Iq 对我来说非常高、因此我想知道这些值、看看我是否得到相同的结果。  
    这意味着这里还有其他东西、不仅仅是运算放大器。  

    Robert 已经建议使用关断器件、这是显著降低 IQ 的唯一明显解决方案。 TLV904X 系列还可用于关断模式。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Caro、

    我必须注意到、在这种情况下、放大器的功率关闭。 但电池静态电流消耗非常高。

    我不认为这是运算放大器的影响,可能是 R1 R2 R3 R4太小,这会导致高电流消耗?

    这样、即使没有为放大器供电、关断是否会降低电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我担心它们会关闭中的电源以使运算放大 器在"关断"状态下工作、因为这里可能会开启 ESD 保护、因此即使运算放大器已关闭、电流消耗仍然存在。 请参阅此文档:  具有特殊输入保护功能的运算放大器、 以及此博客: (+)那么运算放大器关断引脚到底应该怎么做? - Precision Hub -存档- TI E2E 支持论坛。  

    这就是为什么我们建议使用具有关断功能的运算放大器、而不是从运算放大器拉取电源、使其像处于关断状态一样工作!  

    此致、  

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    客户希望在关断状态下降低电池静态消耗、在此状态下、客户发现电池 输出电流为200μA μ A;

    以5倍的频率增加电路电阻后、电流减小至34μA μ A、但仍然过大。

    因此、客户想要确定 TLV2171输入保护背对背二极管是否会导致大电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    您知道客户的目标电流消耗是多少吗?  

    您是否告知客户我们对在仍有输入信号的情况下关闭电源的担忧?  

    TLV2171输入保护二极管可能会导致该电流、因为运算放大器在输入引脚上具有电压、而电源为0V。 实际上、我们在第7.3.3节"电气过载"中的数据表中讨论了这一点。 以下是他们的电路板可能发生的部分:

    "另一个常见问题是、如果在电源(V+或 V–)为0V 时向输入端施加输入信号、放大器会发生什么情况。同样、该问题取决于电源在0V 或低于输入信号幅值时的特性。 如果电源表现为高阻抗、则输入源通过导流二极管提供运算放大器电流。 该状态不是正常偏置条件;放大器很可能无法正常工作。 如果电源的阻抗较低、则流经导流二极管的电流可能会变得非常高。 电流电平取决于输入源提供电流的能力以及输入路径中的任何电阻。"  

    不仅是输入电阻、还包括电源引脚阻抗、这将影响拉取的电流大小!  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    令人印象深刻、感谢您的解释。

    我 注意到、TLV9151在分流时处于高阻抗状态。

    那么、我想知道 TLV9151在分流时是否仍会产生静态功耗?

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    我假设我们讨论的是支持关断模式的 TLV9151S。 关断时、运算放大器仍将消耗大约20uA 的电流、因此请注意这一点。 但这是电源轨、而不是放大器的输入!  

    此致、

    Robert Clifton