This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV981-N:设计中的应用问题

Guru**** 2819845 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV981-N, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045009/lmv981-n-application-problem-in-design

器件型号:LMV981-N
主题中讨论的其他器件: LM358

大家好、

我的客户设计了此器件、并满足了应用问题需要 BU 的支持。 谢谢

1。 
当 LMV981_+IN 的输入电压低于20mV 时、输出 LMV981_OUT 的响应时间会更长。 8uS@20mV、24us@6mv、40uS@3mV。 这种情况是否由 IC 本身的特性引起? 是否有改进这种异常的建议?

2.
数据表中关断时的给定 Ton 典型值为12.5us@2.7v。 )。
还请提供​​shutdown@3.3v 上的 Ton 最大值和最小值

3.
当 LMV981_+IN 输入电压≤VOS 最大值(4.0mV)时、
它是否会影响 LMV981_IN-输出精度和噪声?
如果受到影响、有哪些改进建议? 


 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    1) 1)这对于所有运算放大器都是正常的。 小输入电压不会完全接合运算放大器的第一级、因此速度可能更慢。

    2) 2)抱歉、我没有此数据。 我猜是两倍半。

    3) 3) Vos 直接影响直流精度、没有其他影响。

    我预计会发生很多变化。 VOS 是始终存在的输入(除非关断)。 输出电流为(VIN+VOS)/10欧姆。  与20mV 或更低的输入信号相比、+/-4mV 是一个很大的误差。  您是否有足够的余量来使感应电阻器为100欧姆、并使输入更大10倍?

    我预计零电流输出会有很大的变化。 当 VIN = 0mV 时、输出可能关闭、或者可能稍微开启。 关断电流(未关断)将为 Vos/10欧姆。 对于 Vos =+4mV,IOUT 为 400uA。  对于 Vos =-4mV、IOUT = 0uA

    我期望 同一输入的响应时间有很大变化(如果之前存在零输入)。 对于 具有正 Vos 的运算放大器、零输入会产生一个小 IOUT、输出电压为 FET 的 VGS。 因此、响应 将很快。  对于具有负 Vos 的运算放大器、零输入会产生零 IOUT、输出电压为0V (VOL)。 因此、由于  运算放大器需要 从 VOL 状态恢复、因此响应将会很慢。 该时间 称为过载恢复时间(某些 数据表中指定的典型 Tor)。 Tor 持续时间与 小于100mV 的输入信号电平成反比。  

    LM358/LM2324应用手册中的方程式图。  也应适用于 LMV981-N  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、  

    此问题是否已解决?  

    我将 Ron 的回答标记为"TI 认为已解决"、如果您需要其他帮助、请告知我们。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州