This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA238:增加 VIL 方法或引脚对引脚替代方法

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA238, TCA9800, INA226, ISO1541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048749/ina238-increase-vil-method-or-pin-to-pin-alternative

器件型号:INA238
主题中讨论的其他器件: TCA9800INA226ISO1541

您好、先生、

我正在寻找 INA238的引脚对引脚兼容器件、其 VIL 为0.3V、而 f 为0.4V
或使 INA238在0.9V VIL 左右时工作的 ANT 方法。

不必为0.3V 的 Vdd、该器件将与 I2C 隔离器配合使用、只要在3.3V 下 VIL 高于0.8V、就可以正常工作。
或者是否有任何方法来增加 INA238的 VIL?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以插入 TCA9800等缓冲器。

    但是、0.9V 值来自哪里? 该电压是否实际发生?对于一些大测试电流、它是最坏情况下的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如 Clemens 所说、您可以使用各种缓冲器和电平转换器。  另一种选择是使用 INA226。  它比 INA238旧、但具有引脚兼容性、并且在成本和精度方面具有相当的优势(但功能较少)。  它的 VIL 为0.3*Vs,因此在3.3V 电源下为0.99V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢您的建议。

    INA226看起来不错。 很抱歉、忘记了、另一个要求是它将用于48V 系统。

    如果在5V 电源下使用 INA238、是否可以增大 VIL? 我使用2个 INA238、一个是3.3V、一个是5V、5V 一个适合我、但3.3V 一个不适合我(使用相同的 I2C 隔离器)。 此外、如果我将上拉电阻器增加到47k、3.3V 电阻器可以确认地址、但读取和写入操作不可能成功。 如果有任何方法来增加 VIL、我会这样做、因为已经制作了电路板、所以我无法插入缓冲器。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、是的、对于48V VCM、INA226将不适合您。  我没有意识到您使用的是隔离器。  您可能希望查看我们类似的参考设计 :https://www.ti.com/tool/TIDA-00313。 我已经看到、在使用隔离器时、通常需要在上述参考设计中使用的隔离两侧的 SDA/SCL 到 GND 之间使用电容器。  

    器件上的 VIL 无法更改、因此您需要将电压降低到足以进行注册的水平。 (有时隔离器芯片不会对两侧进行相同的处理、因此、如果您使用双向芯片、则反向也可能有所帮助。 但这需要更改硬件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    感谢大家的分享。

    我使用的是 AnalogDevices ADM3260、就1侧和2侧逻辑电压电平而言、它与 ISO1541非常相似。 换句话说、如果将 INA238与 ISO1541一起使用、我想它将不起作用。 那么、在这种情况下、是否有任何方法可以使其在不更改 PCB 布局的情况下正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    在我看来,需要更换 PCB…  您需要一个 VOL 低于0.4V (在我看来不常见)的隔离器、或者使用 一个像 Clemens 所说的 I2C 缓冲器。 (建议 TCA9800的 VOL 最大值为0.26V、因此这将有所帮助。 VIL 也是0.3*Vcc。  (我尚未仔细检查该器件的逻辑高电平状态、因为我们主要关注的是逻辑低电平)。